This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:时钟配置

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1123428/lmk03328-clock-configuration

器件型号:LMK03328

我使用 LKMK03328作为时钟源。

我需要3-125MHz LVDS  

      2 - 156.25MHz CML

       2-25MHz CML

        用于我的芯片的1-100MHz CML 时钟。 为此、我需要硬件控制模式解决方案。

时钟要求

REFCLK0 25 MHz -100/+2000ppm 1600mV 差分峰间值 共模输入电压为0.7V 单端输入上的电压上限为1800mV
REFCLK1 156.25MHz  ±100ppm 1600mV 差分峰间值 共模输入电压为0.9V 单端输入上的电压上限为1100mV
REFCLK2 156.25MHz  ±100ppm 1600mV 差分峰间值 共模输入电压为0.9V 单端输入上的电压上限为1100mV
REFCLK3. 100 MHz  ±300 ppm 1600mV 差分峰间值 共模输入电压为0.9V 单端输入上的电压上限为1100mV
125 MHz  ±100ppm 1000mV 差分峰峰值 共模输入电压为1.2V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  
    您到底在寻求什么帮助? 很抱歉、我不能完全理解您的问题。

    此致、  

    维森特