This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:芯片的实际应用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1119435/cdci6214-practical-application-of-chips

器件型号:CDCI6214

我们公司生产的加速器卡的时钟配置存在一些问题。 请帮我分析一下


问题描述:


时钟芯片:cdci6214rger

原理图设计:在同一电路板上使用两个芯片 U9和 U10、并使用同一 I2C 进行配置。 U9使用 EEPROM 第1页、U10使用第0页、两者都使用25MHz 晶体振荡器作为时钟输入源。 默认状态为回退模式(eepromsel 引脚/ refsel 悬空)

U9:CH1 LVDS 200MHz

通道2 LVDS 100MHz

CH3 HCSL 200MHz

通道4 LVDS 200MHz

U10:CH1 LVDS 156.25MHz

通道2 LVDS 100MHz

通道3 LVDS 125MHz

通道4 LVDS 156.25MHz

上图中显示了原理图、附件为 U9配置寄存器值:

当前、U10配置成功。 只有 U9的通道3输出正常、通道1、2和4具有稳定波形、但频率值错误。

 e2e.ti.com/.../HexRegVak_5F00_U9.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  
    输出的频率是多少?
    我在 tics pro 中加载文件时遇到问题。 我将就此寻求一些帮助。 将相应地更新您。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几天前,我们购买了 cdci6214evm,所以这个问题被暂时搁置了几天。

    目前,cdcci6214evm 已经到了。 使用 Tics Pro 软件配置第1页、软件显示 PLL 已锁定。 通道1-4的频率可测量为:200m、100m、100m、200m。 将开发板上配置的芯片移动到我们自己的板上。 只有通道3在100M 时保持稳定、其他通道的频率将在100-400m 时跳转。 这种现象是否由于我们的设计中存在问题而发生?

    波形显示在附件中、即分别为 U9通道1和 U9通道2。

    目前只有 U9有这个问题、U10芯片更换是正确的。


    U9通道1


    U9通道2


    U9通道4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  
    是的、这类波形通常是由不正确的端接导致的。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请询问我如何解决这些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关正确的 I/O 端接、请参阅数据表的第7节。 下面提供了该部分的屏幕截图

    此致、  

    维森特