This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:完全辅助校准的锁定问题-温度

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1123278/lmx2595-lock-issues-with-full-assist-calibration---temperature

器件型号:LMX2595

大家好、我们在使用在23°C 下完成的完全辅助校准时、遇到了高温和低温下的锁定问题

这很奇怪、因为我们可以看到、当移动温度时、输出再次锁定在频谱分析仪上、并且输出可以锁定在距离解锁输出1MHz 步长的位置

我们不能很清楚这种行为的原因、但当我们在-40C 下进行全面辅助校准时、我们在寒冷/室温下看到结果得到改善(但在高温下结果不佳)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是否有特定频率范围存在此问题?

    您能否在不同温度下监测 VTune 电压?

    您是否还可以分享您的环路滤波器设计、FPD 和电荷泵电流配置?