This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LOL GPIO5的初始设置(失锁)

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1123086/lmk05028-initial-setting-about-gpio5-for-lol-loss-of-lock

器件型号:LMK05028

您好 TI 团队

让我向您询问 LOL GPIO 的初始设置。

我们使用 GPIO5作为 LOL (Los of Lock)信号来控制(复位)外部器件(FPGA)。

到目前为止、我们已按如下方式设置 GPIO5设置。
#我们仅使用 DPLL2 (请勿使用 DPLL1)

R16 (地址=10h)=00h:无掩码
R17 (地址=11h)=00h:无掩码
R18 (地址=12h)=00h:无掩码
R25 (地址=19h)=00h:禁用中断
R48 (地址=30h)=70h:GPIO5=DPLL2失锁
R184 (地址= B8h)=F4h:GPIO5极性=低电平有效

但是、我们在上述设置中遇到了以下问题。

问题:
DPLL2频率锁定后、GPIO5变为高电平
(此时尚未完成锁相)。
它会引起外部器件初始化的问题。

因此、我们要修改 GPIO5设置、以便在 DPLL2的频率锁定和相位锁定完成后置为有效。
以下是 GPIO5的修改设置。

R16 (地址=10h)=37h:APLL2:无掩码,其它:掩码
R17 (地址=11h)=FFh:所有掩码
R18 (地址=12h)=3Fh:DPLL2锁相、Freq-Lock:无掩码、其他:掩码
R25 (地址=19h)=03h:中断使能/中断逻辑与
R48 (地址=30h)=0Ah:GPIO5 =中断
R184 (地址= B8h)=F0h:GPIO5极性=高电平有效

在我们的评估中、它的工作方式符合我们的预期。
如果您有任何疑虑、请告知我们。

此致
敏崎康多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敏崎您好!

    您的理解是正确的、您的修改将按预期工作! 我对您对我们的状态控制的了解印象深刻。

    只有当 LOL_PLL2、LOPL_DPLL2和 LOFL_DPLL2的状态发生变化时、您设置的电流设置才会触发 GPIO5状态的变化。 这将允许您监控 APLL2和 DPLL2锁定状态。

    无需更改!

    此致、

    起亚拉赫巴