This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:CDCI6214EVM 设置需要输出频率

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1120335/cdci6214evm-cdci6214evm-set-require-output-frequency

器件型号:CDCI6214EVM

您好,

输入 为25MHz、要求 输出频率1为100Mhz、要求 输出频率2为100Mhz、要求 输出频率3为100Mhz、要求 输出频率3 为19.2Mhz。

TICS Pro GUI 设置如下、对吗? 需要 设置方框图?

如何控制 CDCI6214EVM 以输出需要 频率?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在方框图中、您可以设置所需的输出。

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    1.首先使用默认配置(默认为回退),Y1输出156.25M,正常。

    然后 按如下所示设置向导 Y1输出100M、然后 单击按钮计算、但 Y1输出仍然 是156.25M、而不是100M。

    为什么设置向导不起作用?  如何使 YI 输出100M?

    2.按如下方式设置向导 Y1输出100M,然后 单击按钮计算,但方框图 Y1不是100M。

    向导 和方框图是否相互关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    使用方框图来设置频率、而不是配置向导。 在右侧的方框图中、您可以直接查看输出频率是否已分别更改/设置以及对应的寄存器。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    配置向导无法正常工作, 向导的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种将所需频率传输到方框图的快速方法、但 有时频率无法正确传输。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    首先使用默认配置(默认为回退),Y1输出156.25M,正常。

    然后 输入 Y1输入100M 的目标频率、但生成 的频率为104M、 不精确。

    如何  精确地生成 Y1 100Mhz、Y2 100Mhz、Y3 100Mhz、Y4 19.2Mhz? 输入为25MHz。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这里的问题是 PSA 频率。  

    19.23Mhz 是 我可以获得的输出4的最接近频率、  而 OUT1/2/3的输出频率为100Mhz。 请参阅 TICSpro 配置文件。  

    此致、  

    维森特

    e2e.ti.com/.../50Mhz-input-CDCI6214.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、已将输入更改为25MHz。输出4现在为19.4Mhz。  

    此致、

    维森特

    e2e.ti.com/.../25Mhz-input-CDCI6214.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    如何使用 TICS Pro 生成.TCS 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    单击文件,然后单击保存。  
    您还可以加载以前保存的文件  

    此致、  

    维森特