This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:一些问题

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121631/cdci6214-some-questions

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

大家好、

对于 CDCI6214、它能否支持两个302.95MHz 时钟输出? 如果可以、如何配置? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、  
    我建议改用 CDCE6214。  

    请参阅提供的 TICSpro 配置以获取参考。  

    e2e.ti.com/.../24Mhz-input-302.95Mhz-outputs-CDCE62124.tcs

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的回复!

    我的客户需要302.95MHz LVCMOS 时钟输出、CDCE6214无法实现。 那么、可以推荐哪一部分? 如何配置? 谢谢!

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、您好!  
    客户还需要哪些其他功能?  
    例如输入、输出数量、电源电压等?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的回复!

    • 输入为晶振
    • 2个 302.95MHz LVCMOS 时钟输出  
    • 电源电压无关紧要

    请您分享器件型号并告诉我如何配置?

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、  

    输入频率是多少?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    输入是灵活的、 您能不能共享器件型号并告诉我如何配置?3.

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、  
    我将与其他应用程序确认、并将在明天更新您。

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    请帮助确认、客户正在努力解决此问题。 谢谢!

    BR
    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、  
    LVCMOS 输入是必须的输入、还是任何单端输入都正常? 电流消耗将高于250MHz。 占空比和振幅都会受到影响。   EMI 问题的可能性。  

    以下是一些备选方案。  

    此致、  

    维森特