This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:带分次器的 APLL1

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1122731/lmk05318b-apll1-with-fractionnal-divider

器件型号:LMK05318B

大家好、

我在模拟接收器之后使用 LMK05318B 作为抖动清除器。

XO 输入连接到10.7MHz 信号、我希望生成和分配干净的10MHz 信号。

我的第一个想法是将 APLL1与 BAW VCO 结合使用 、以实现极低的相位噪声、但我在论坛上看到、我们只能将 APLL1与整数分频器结合使用?  阅读数据表后,我必须承认我不明白为什么?

此外、使用 TIC Pro 工具、我可以获得如下所示的频率?

什么是真正的功能?

非常感谢你的帮助

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    LMK05318B 上的 APLL1可以支持任何与 APLL1上的2500MHz BAW VCO 具有整数关系的输出。 因此、输出10MHz 时钟(2500MHz/250=10MHz)不会有问题。

    APLL1具有如下所示的分数反馈分频器、允许您使用任何 XO 输入频率并获得2500MHz APLL1 VCO 频率。

    请注意、XO 输入频率必须为10MHz 至100MHz。

    LMK05318B 还具有用于对 APLL VCO 频率进行分频的通道分频器、以实现所需的输出频率。  通道分频器始终为整数值。

    因此、要从2500MHz APLL1 VCO 获取10MHz 输出时钟、您将需要一个250的通道分频器(这是一个整数值)。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的起亚:

    非常感谢这个快速回答。

    Christian