This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25084:请推荐 PLL IC

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121846/cdcvf25084-please-recommend-pll-ic

器件型号:CDCVF25084
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好、TI 专家、

我的客户想要使用 PLL IC 进行测试、您能否在下面的条件下推荐最佳 PLL IC?

-电源电压: 5V (或3.3V)

-输入信号频率:50kHz (2个信号)方波

-输出:可根据2个输入信号的相位差而变化

我看到了一些 PLL IC 的数据表、但未指定最小输入频率。 (我只能看到最大频率。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我明天会回来。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的支持。请告诉我上述问题是否有任何更新。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    LMK04832可接受50kHz 输入并可用作单或双 PLL 环路模式。 我不推荐使用缓冲 PLL IC、因为如前所述、未指定50kHz 的较低频率。

    此致、

    Jennifer