This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:如何将时钟分配给许多 TIDA-01454

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028EVM, TIDA-01454, LMK5C33216, PCM1864, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1122232/lmk05028-how-to-distribute-clock-to-many-tida-01454

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: TIDA-01454LMK5C33216PCM1864

您好!

我想同时拥有一个包含9个 TIDA-01454圆形麦克风矩阵样本的阵列、但我并不 是很喜欢时钟。 因此、我想知道 LMK05028EVM 是否是我要寻找的、也许另一个产品 更适合我的项目。

在项目中、数组中的所有矩阵都必须同时进行采样、因此为了实现这一点、必须在它们之间同步时钟。 但为此、我至少面临2个问题:

1、有9个 CMBS、是否可以将相同的时钟分配给9个器件?

CMBS 之间的距离将长达5米、因此当涉及时钟时间、衰减和反射时、这可能是一个问题。 考虑 到 CMB 使用 Dupont 线、我应该使用哪种连接?

谢谢、

Mikel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK05028或 LMK5C33216可提供8个以上的同步输出时钟信号、而 LMK5C33216包含用于调整输出相对时序的数字和模拟延迟功能。 如何连接 PCM1864需要咨询同一线产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikel、

    由于这里的限制是距离、因此我不会担心两侧都有合适的连接器。 很难找到一条足够长的电缆来连接这两种电缆(除非您真的想自己制作一根电缆)。 相反、我会确定可用于从电路板上断开的焊点。 例如、在 LMK 上、您可以移除0欧姆电阻器、以将插孔与电路隔离并从电路中运行。 在麦克风板上、您可以焊接到 Dupont 接头的另一侧。 每次运行都应该有一个端接电阻器(开始时为33欧姆左右)来消除反射、但由于它是缓冲的、我不希望这是一个大问题、尤其是因为 I2S 是一个相对较慢的协议。 最佳做法仍然是始终使用端接电阻器。

    此致、

    Jeff