This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:关于 RMS 抖动相关信息

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1122225/lmx2541-regarding-the-rms-jitter-related-information

器件型号:LMX2541

您好、支持团队、

在高达20MHz 的集成带宽内、LMX2541的 RMS 抖动是多少? 我正在寻找能够生成110MHz 正弦波频率并具有超低 RMS 抖动的射频源、单位为 femto 秒。 您能否指导您选择合适的器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 PLLatinum Sim 工具 在考虑输入基准信号的情况下仿真相位噪声/抖动性能。

    我不确定您对超低抖动的要求、但下面是用于110MHz 输出的 LMX2541的快速仿真图、它显示了没有 OSCin 性能时的大约110fsec 抖动。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。只有一个问题,即增加了振荡器以及抖动清除器,抖动性能是否会变得更好,对吧? 还是将振荡器+抖动清除器参考输入的抖动添加到110fsec?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述仿真数据没有 OSC 输入、添加后、它主要影响近端相位噪声性能、并且根据 OSC 输入、环路滤波器可进行优化并查看抖动性能。 如果您的基准不正确、则可能会增加更多抖动、否则性能会略有变化。

    在 PLLatinum Sim 工具中、您可以导入 OSCin 数据并查看总体抖动性能。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal