This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:时钟与放大器;计时论坛

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1122241/lmk05028-clock-timing-forum

器件型号:LMK05028

您好!

我想问您有关"DPLL 锁相检测器"参数含义的问题。

请告诉我以下参数集值的含义。

 -锁定阈值

  我当前使用的值"31"在运行 MATLAB 时发生了变化。

 -解锁阈值

   我当前使用的值"39"在运行 MATLAB 时发生了变化。

 -锁定 LPF 系数

   我当前正在使用在运行 MATLAB 时更改的值"0"。

 - TPH 锁定

   时间会根据锁定阈值而变化、但请告诉我这方面的详细信息。

  当锁定阈值为31时、则为0.1034nSec。

 TPH-UNLK

   时间也会根据解锁阈值而变化、但请告诉我这方面的详细信息。

   当解锁阈值为39时、则为26.47nSec。

   ※REF TDC 速率[Hz]= 994、646.990740741[Hz]

感谢您的支持。

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

    1.  锁定阈值和 TPH 锁定是相同的、只是以不同的格式呈现。
      1. 这些控制的工作方式如下:
        1. 锁定阈值已设置、TPH 锁定的计算单位为秒。
        2. 如果 TDC 的两个输入(分频基准和分频 VCO1)之间的相位差在锁定阈值内、DPLL 被视为锁相。
    2. 解锁阈值和 TPH 解锁是相同的、只是以不同的格式呈现。
      1. 这些控制的工作方式如下:
        1. 将设置解锁阈值、并以秒为单位计算 TPH 解锁。
        2. 当 DPLL 处于锁相状态时、如果  TDC 的两个输入(分频基准和分频 VCO1)之间的相位差超过解锁阈值、则将其视为锁相。
    3. 锁定 LPF 系数。
      1. 该控制是 VCO1反馈上相位变化的滤波器。  值越高、滤波就越多。

    谢谢!

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚山

    感谢您的回复!

    我很不知道。

    此致、

    Takumi