This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:DPLL 锁相检测器(2)

Guru**** 2983920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1122248/lmk05028-dpll-phase-lock-detectors-2

器件型号:LMK05028

您好!

我还想向您询问 有关 DPLL 锁相检测器的问题、如下所示。

遵守我的理解是正确的?

'此处设置的锁定 ppm 和解锁 ppm 偏离了 REF TDC 速率[Hz]。'

例如、由于 IN0的输入偏差被指定为±100ppm、

I SET "DPLL 锁相检测器"

  锁定 ppm:100ppm

  解锁 ppm:200ppm

有问题吗?

我的理解是

  LOFL 在±100ppm 或更低时被释放

  LOFL 出现在±200ppm 或更高的值上

是这样吗?

此外、我已将默认值设置为"Lock Ave"和"Unlock Ave"。

也就是说、

 Lock Ave:10

 解锁 Ave:2.

但是、当 DPLL LBW [Hz]设置为10Hz 时、每个平均值(锁定平均值:10/ 解锁平均值:2) 是否有效?

如数据表所述、

'当锁定到具有高漂移的输入或 DPLL 配置了窄环路带宽时、较高的平均值计算可能会很有用。'

让我来问您这个问题。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

    是的、您对锁定 ppm 和解锁 ppm 的理解是正确的。

    1. 锁定 ppm:
      1. 如果 VCO1和基准之间的频率误差在锁定阈值内(以 ppm 为单位)、则 DPLL 被视为频率锁定。
      2. 如果您有一个具有较大 ppm 的基准输入、您将需要增加锁定 ppm。
      3. 对于设置、LOFL 以±100ppm 或更低的速率释放。
    2. 解锁 ppm:
      1. 当 DPLL 处于频率锁定状态时、如果频率误差超过以 ppm 为单位的解锁阈值、则视为频率解锁。
      2. 解锁 ppm 应大于锁定 ppm。
      3. 对于您的设置、LOFL 发生在±200ppm 或更高的值。
    3. 锁定平均值和解锁平均值:
      1. 较高的值允许具有抖动频率的输入时钟。 默认设置10和2适用于大多数应用。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚山

    感谢您的支持!

    此致、

    Takumi