This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM, CDCI6214, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1119140/cdci6214-cdci6214

器件型号:CDCI6214
Thread 中讨论的其他部件:USB2ANY

您好!

使用 TICS PRO GUI 控制 CDCI6214EVM、无法读取和写入寄存器。根据用户指南的说明、默认配置下拉框中没有 EVM 默认值;

能否使用 TICS PRO GUI 向 CDCI6214内的 EEPROM 写入数据?如何操作?

对于我们自己的电路板、我们是否可以使用 TICS PRO GUI 来调整配置、然后将其刻录到我们自己的电路板的 CDCI6214中?如何操作?

再次上电后、EEPROM 会自动加载配置以输出所需的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加错误日志的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!  

    1.检查 您使用的是最新版本的 TICS Pro。 在默认配置下的工具栏中、您将找到用户指南中也列出的默认配置。  

    2.是的、可以从 TICS Pro GUI 写入 EEPROM。  您必须先按"EEPROM to file"、然后按"Select file to write"。

    3.是的,您需要通过 USB 连接设备并通电,它们将同步。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.将 USB 电缆连接到 EVM 和计算机并按下电源关闭按钮后、扫描结果不会出现设备溢出。

    我如何处理它?

    ?TICS PRO GUI 写入 EEPROM、如何获取文件需要我编写驱动程序代码?您能否提供 使用 TICS PRO GUI 的用户指南?

    我自己的 PCB 板,不是 CDCI6214EVM 中、没有 USB 接口、只有 IIC 互连 CDCI6214与 CPU。   如果我们不想对驱动程序代码进行编程,我们是否可以使用 TICS PRO GUI 来调整配置、然后将其刻录到我们自己的电路板的 CDCI6214中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    在用户控制下的 TICS Pro 中、转到"引脚 "并检查"DUT_PWR_EN"的编程引脚框

    2.要获取文件,请转至 EEPROM 部分并选择"Read EEPROM to file"按钮。 您无需编写驱动程序代码。 没有关于如何使用 TICS Pro 本身的"用户指南"。 每个器件都有自己的用户指南、可帮助用户快速设置和运行 EVM。  


    我们 的 EVM 不是出于生产目的而制造的。 您可以使用 TICS Pro 生成所需的配置、但您将需要一个外部 I2C 编程器、如果您有的话、我可以分享有关如何对 EEPROM 进行编程的步骤。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    1.已检查"DUT_PWR_EN",但扫描结果没有设备范围。如何处理?

    请分享 有关如何对 EEPROM 进行编程的步骤。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.在顶部 文件菜单栏中的 USB 通信下、单击接口并将接口更改为 USB2ANY、然后按下"Press to scan I2C Bus"按钮、该按钮现在应允许您连接到器件。  

    2.关于 EPPROM 编程、请参阅数据表的第8.5节。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    仍然不起作用、尝试设置 I2C 地址:0x74、0xE9、0xE8、0x6 (默认为 TICS Pro GUI)、但仍然找不到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您在多个设备上还是仅在一个设备上遇到此问题? 似乎检测到 EVM

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我只有一个 CDCI6214EVM、如何 设置 I2C 地址? 尝试这些0x74、0xE9、0xE8、0x6、但无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    明天我将详细介绍这一点。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在研究这个问题、必须寻求支持  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我建议检查是否使用了正确的跳线、以及器件是否未消耗任何电流时的正确配置。

    另一件事是检查 MSP430和 CDC 芯片之间 i2c 的引脚、并使用示波器查看在按下"scan to i2c"按钮时是否馈通信号。  

    此外、探测 VDD 引脚以查看 是否为器件供电。  

    此致、  

    维森特