This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK60E2-100M:LMK60xx 系列初始精度

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1122330/lmk60e2-100m-lmk60xx-series-initial-accuracy

器件型号:LMK60E2-100M
主题中讨论的其他器件:LMK6C

大家好、团队、

数据表以这种方式恢复了总 ppm 容差:"LMK60X0:所有输出格式、频段和高达115°C 的器件结温;包括初始频率容差、温度和电源电压变化、回流焊和老化(40°C 时为5年)"。

是否可以知道器件的初始稳定性? 即在发运时的室温下。

此致、

维克托

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、  

    LMK60E2在室温下运行时的典型稳定性约为15ppm、不会出现老化效应。 如果您需要  具有更高 ppm 容差的器 件、LMK6C 可在所有因素和10年老化条件下提供典型的10ppm。 稍后还会发布差分版本。

    此致、  

    Connor