This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:输出有噪声

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1120359/lmx2595-output-has-noise

器件型号:LMX2595

您好!

 参考时钟为100Mhz,输出为15.7Ghz,输出曲线、配置如下、我们可以发现 输出存在噪声。 请帮您进行分析。

最好的农家

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    尝试将 OUTB_MUX 设置为2。  

    BTW、VCO2X_EN 应等于1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noel,

    感谢您的回复、客户已尝试配置  VCO2X_EN=1和 OUTB_MUX=2、但噪音仍然存在。

    是否有任何其他方法可以降低输出噪声?  

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您能否提供它们的编程寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noel,

    R112 0x700000
    R111 0x6F0000
    R110 0x6E0000
    R109 0x6D0000
    R108 0x6C0000
    R107 0x6B0000
    R106 0x6A0000
    R105 0x690021
    R104 0x680000
    R103 0x670000
    R102 0x660000
    R101 0x650011
    R100 0x640000
    R99 0x630000
    R98 0x620000
    R97 0x610888
    R96 0x600000
    R95 0x5F0000
    R94 0x5E0000
    R93 0x5D0000
    R92 0x5C0000
    R91 0x5B0000
    R90 0x5A0000
    R89 0x590000
    R88 0x580000
    R87 0x570000
    R86 0x560000
    R85 0x550000
    R84 0x540000
    R83 0x530000
    R82 0x520000
    R81 0x510000
    R80 0x50000
    R79 0x4F0000
    R78 0x4E0003
    R77 0x4D0000
    R76 0x4C000C
    R75 0x4B0800
    R74 0x4A0000
    R73 0x49003F
    R72 0x480001
    R71 0x470001
    R70 0x46C350
    R69 0x450000
    R68 0x4403E8
    R67 0x430000
    R66 0x4201F4
    R65 0x410000
    R64 0x401388
    R63 0x3F0000
    R62 0x3E0322
    R61 0x3D00A8
    R60 0x3C0000
    R59 0x3B0001
    R58 0x3A9001
    R57 0x390020
    R56 0x380000
    R55 0x370000
    R54 0x360000
    R53 0x350000
    R52 0x340820
    R51 0x330080
    R50 0x320000
    R49 0x314180
    R48 0x300300
    R47 0x2F0300
    R46 0x2E07FF
    R45 0x2DD0DF
    R44 0x2C32A2
    R43 0x2B00FA
    R42 0x2A0000
    R41 0x290000
    R40 0x280000
    R39 0x2703E8
    R38 0x260000
    R37 0x250204
    R36 0x240027
    R35 0x230004
    R34 0x220000
    R33 0x211E21
    R32 0x200393
    R31 0x1F03EC
    R30 0x1E318C
    R29 0x1D318C
    R28 0x1C0488
    R27 0x1B0003
    R26 0x1A0DB0
    R25 0x190C2B
    R24 0x18071A
    R23 0x17007C
    R22 0x160001
    R21 0x150401
    R20 0x14E048
    R19 0x1327B7
    R18 0x120064
    R17 0x11012C
    R16 0x100080
    R15 0x0F064F
    R14 0x0E1E70
    R13 0x0D4000
    R12 0x0C5001
    R11 0x0B0018
    R10 0x0A10D8
    R9 0x091604
    R8 0x082000
    R7 0x0740B2
    R6 0x06C802
    R5 0x0500C8
    R4 0x040A43
    R3 0x030642
    R2 0x020500
    R1 0x010808
    R0 0x00251C

    谢谢你

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    OUTB_MUX 应设置为 SysRef、请尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    客户已更改输出多路复用器= 2、且输出如下、分频器= 2频率噪声已降低10dB、但它不符合他们的需求、是否还有其他方法?此外、如何降低  低频时的噪声?

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallyn、

    这些是100MHz 信号。 我们可以通过以下设置来减少它们:

    -降低电荷泵电流

    -请勿使用 OSC_2x

    -使用较小的输出功率设置

    -设置 OUT_ISET = 3

    - PLL 被锁定后、设置 R2[10]= 0。 如果需要 VCO 校准、请在触发 VCO 校准之前使该位= 1。