This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:零延迟缓冲器-外部反馈

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121723/cdce6214-q1-zero-delay-buffer---external-feedback

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214CDCI6214

您好!
我在看 CDCE6214作为零延迟缓冲器、但看不到如何配置寄存器来允许它。

使用 TICS Pro 工具、我无法确定如何设置 PLL、以便输出的频率与使用 SECREF 作为反馈的输入的频率相同。

我可以得到的最接近的频率是输入频率除以2。

很显然、我缺少一些东西、因为您甚至需要相同的频率来使用外部反馈。

谢谢、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、使用 TICS Pro 工具的 CDCI6214 (我认为它是引脚兼容的)似乎可以正常工作。  当您将 CDCE6214设置为 ZDM 时、PLL 页面上的乘法器均不起作用。

    我不确定哪一个是不正确的。

    谢谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、Brian、  
    CDCE6214 确实 支持零延迟模式。  

    我相信您的问题可能是您没有选择正确的通道多路复用器。  

    默认为 PSA、但如  OUT3/4所示更改通道多路复用器 REFCLK 确实会产生正确的频率。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:
    实际上、我确实看到我可以将其设置为 REFCLK、但被混淆了、因为 CDCI6214似乎在 ZDB 模式下使用 PLL。  是否不将它们设置为 REFCLK 来绕过 PLL?  对齐相位的延迟元件是否不是 PLL 的一部分?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  
    很抱歉、它确实绕过了 PLL。 由于激活 ZDM 时 PFD 变为 VCO 频率、因此似乎存在 GUI 错误。  
    一种似乎有效的解决  方法是在 ZDM 关闭的情况下设置配置、然后在您具有第二个附件中的适当输出时激活 ZDM 模式。 寄存器更新正确。 必须要求某人研究此 GUI 问题。

    此致、  

    维森特