This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:CDCE62005是否可用作以下应用的时钟缓冲器?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3171, LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121770/cdce62005-does-cdce62005-can-be-used-as-the-clock-buffer-for-following-application

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件:DAC3171LMK01801

大家好、团队!

我的客户对使用 DAC3171将数字化超声波数据转换为模拟输出感兴趣。

他们希望使用 来自 FPGA 的400MHz LVDS 时钟来驱动 DAC 的 DACCLK LVPECL 对。 LVDS 驱动器侧规格如图1所示。 它看起来 VODIFF 对于 LVPECL 来说不够大。 是否可以使用时钟缓冲器 IC?  

时钟需要提供:

DAC3171的 LVPECL 时钟输入的 Vpp 要求是400mVpp、输入共模为0.5V。

图1. FPGA

图2. DAC

此致

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    客户可以将 LCPECL 驱动器与电阻器网络一起使用、以使共模电压低至0.5V。 LMK01801可提供 LCPECL 输出。

    此致、

    Jennifer