This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:0X183寄存器

Guru**** 2534220 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121847/lmk04821-0x183-register

器件型号:LMK04821

大家好、

我有一个应用详细信息需要与您确认 LMK04821 0x183寄存器的相关信息。

  • 当位1/rb_pll2_LD 时、我们应该在实际情况下注意该状态、这意味着什么? 因为该位也可以由用户清零?
  • 当位2 rb_PLL2_LD_Lost 时、如果需要用户将其清零?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    0x183寄存器用于 PLL2的回读数据、用户无需设置它。 位1显示 PLL2的数字锁定状态;如果为0、则 PLL2未锁定、否则锁定。  

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal