请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04821 大家好、
我有一个应用详细信息需要与您确认 LMK04821 0x183寄存器的相关信息。

- 当位1/rb_pll2_LD 时、我们应该在实际情况下注意该状态、这意味着什么? 因为该位也可以由用户清零?
- 当位2 rb_PLL2_LD_Lost 时、如果需要用户将其清零?
谢谢
此致
Mia Ma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.