This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:反相输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, LMK00304, LMK1D1204, CDCE706, CDCE6214, CDCE18005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121736/cdce925-inverted-output

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他器件: LMK00304LMK1D1204CDCDB400CDCE706CDCE6214CDCE18005

大家好、

对于 CDCE925PWR 芯片、Y2是否可以为反相 Y1信号(同样、Y5也可以为反相 Y4输出)。

如果它不能生成反相输出、是否有一个芯片将单端输入转换为50MHz 的差动输出?

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    CDCE925只能成组反相输出。

    如果您只想将单端时钟转换为差动时钟、可以使用我们的任何差动缓冲器。 它们接受 S/E 输入。 例如:LMK1D1204、CDB400、LMK00304、CDCVLP1102....

    如果您需要差分 CMOS 信号、可以使用 CDCE6214、CDCE706、CDCE18005。

    此致、

    Julian