This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000:测试期间1个 LVDS 对出现故障

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1120593/lmk01000-failure-of-1-lvds-pair-during-testing

器件型号:LMK01000

早上好

我将时钟缓冲器 LMK01000用于 LVDS 时钟生成。 目前、我使用单个通道进行测试。 编程后、时钟缓冲器能够生成所需的时钟、但在集成期间出现了问题。 时钟缓冲器停止在之前工作的引脚上提供输出。 已检查其他引脚并能够生成时钟。 故障引脚显示的阻抗也与工作引脚类似。 任何其他东西都可以检查、或者需要更换 IC。

此致

Vikas Kumar

Bel Bangalore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、  

    我可以帮助调试这个问题、并提供更多 详细信息。 您能否提供故障输出的负载端接原理图或图像、以及您的 TICS Pro 配置设置? 此外、 您在哪里一直在探测电路以进行测量? 使用 LVDS 时、您必须在100欧姆端接电阻器上进行探测、而不是直接从输出引脚进行探测、以获得精确测量结果。  

    此致、  

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lewis
    我尝试在连接的 TP 点对其进行探测。 在初始阶段、输出时钟是正确的。 在与采用该时钟的其他模块集成期间、该时钟输出也停止在工作台上提供输出。 如果我看到其他输出对、IC 仍然提供时钟。 我想知道、在什么情况下会发生这种情况。

    此致

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、  

    为了确保我正确理解这种情况、LMK01000上的所有输出都在工作台设置上工作、但当您将输出连接到接收器件时、它会停止工作? 其他输出对在连接到同一模块时是否正常工作、或者是否连接到另一个器件?   您连接的接收器的内部端接可能存在问题。 您能否提供接收模块的设置原理图和器件型号?

    此致、  

    Connor