This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:LMK61E2编程 EEREV

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121288/lmk61e2-lmk61e2-programming-eerev

器件型号:LMK61E2

可能涉及的人员、

对 LMK61E2的 EEREV 寄存器进行编程的过程是什么? 我问、因为当我写入该寄存器时、写入 不会刻录到 EEPROM 中。 是特定的过程吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    EEREV 寄存器 R9是只读寄存器、在复位或 EEPROM 编程后会更新。  

    您可以使用器件网页上的 LMK6XX 编程工具向 EEPROM 写入数据。 首先、单击左侧窗口中的"raw registers"选项卡。 之后、点击"Read All Registers"和"Write All Registers"。 这将确保 对 EEPROM 进行编程不会覆盖器件上已有的寄存器配置。 返回"EZ Config"菜单并按"Program EEPROM"。

    或者、如果您不使用 LMK6XX 编程工具、则可以使用第8.5.4节和8.5.5节中的过程写入 SRAM、然后写入 EEPROM。 请告诉我此过程是否有任何问题。  

    此致、  

    Connor