This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2933A:请查看原理图并提出问题。

Guru**** 2868860 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2933A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121556/tlc2933a-please-review-the-schematic-and-have-a-question

器件型号:TLC2933A

您好、TI 专家、

我的客户测试了 TLC2933A 的新产品、他们遇到了问题。 我首先附上原理图。

 -使用正弦波发生器和比较器 IC、FINA 和 FIN-B 是50kHz 方波。

 - PHASE_VREF 为2.5V

 -使用上拉电阻器、PFD_OUT 可以是 VDD、GND、2.5V。

我还附上客户的测试结果。

e2e.ti.com/.../TLC2933_5F00_waveforms.pptx

您可以看到、客户可以看到预期和意外的波形。 不能使用任何条件来控制它。

您能否回顾原理图并解释为什么可以看到这2个波形?

如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 很抱歉缺少指导。