This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:最小复位脉宽?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121142/lmk04832-minimum-reset-pulse-width

器件型号:LMK04832

您好!

 LMK04832是否有最小复位脉宽时序要求? 我在数据表中找不到此信息。  目前、我使用一个10千欧电阻器将 RESET/GGPO 引脚下拉、因为 RESET 为高电平有效、但如果 是最小复位脉宽时序要求、那么是否 需要一个接地电容器? 如果需要、TI 是否有推荐的电容器值? 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    LMK04832执行上电复位、该复位相当于复位引脚切换、因此在启动时不需要在任何时间或电容接地时将复位引脚保持在高电平。 您还可以使用 R0中的 RESET 字段触发软件复位、该复位在最短生效时间后自清零、相当于切换 RESET 引脚。 您还可以使用寄存器设置(RESET_MUX 和 RESET_TYPE 字段)禁用 RESET 引脚输入、因此不会发生意外切换。

    作为参考、RESET 引脚状态必须保持高电平三个内部状态机时钟周期;我们以大约10MHz±30%的频率运行内部状态机、因此在最坏的情况下、将 RESET 引脚保持高电平大约400ns 应保证复位。 1µs 建议 Δ I 考虑复位信号源、线路电容等的上升/下降时间变化

    此致、

    Derek Payne