This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211用作 USB2.0转接驱动器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212, TUSB216I, TUSB217A, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1120819/tusb211-as-usb2-0-re-driver

主题中讨论的其他器件:TUSB211TUSB212TUSB216ITUSB217ATUSB214

尊敬的 TI:

  我们的项目 Flex2.0 USB2.0眼图测试失败如下图所示、我们希望在 USB DP/DM 路径添加 TUSB211作为转接驱动器以增强其眼图、但不知道 TUSB211是否适合我们的情况。

我们的项目 Flex2.0 USB2.0测试失败

  

TUSB211似乎无法改善眼图的电压。

问题需要 TI 帮助进行回复

  1. TUSB211能否解决我们的眼图故障、如电压过低问题? TUSB211更简单、我们应该为实验准备库存、因此我们主要想知道 TUSB211可以用于我们的案例吗?
  2. 在 TUSB211之后、其他 TUSB21x (TUSB212、213、214、215、 216)似乎他们有 I2C、如果我们是否可以在所有 TUSB21x 设计中使用 TUSB211设计(意味着我们不使用 I2C)?  我的意思是可以将一种设计用于所有 TUSB21x,它们 是相互替代的?
  3. TUSB216I 是 TI 的一位同事曾经提出过的,TI 认为它的适用点是什么?  对于材料制备、更有信心解决以下眼图故障? 我不确定 TSUB216I 是否比旧器件贵得多。

谢谢、

  小说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Novel、

    TUSB211没有任何形式的直流升压、这意味着它不会真正提高眼图中任何 VHigh 或 VLow 的水平、只会看到上升沿和下降沿的改善。 但是、TUSB211之后的每次迭代、即 TUSB212和 TUSB217A 之后、都有直流升压。 因此、如果您在这些级别遇到问题、我建议查看 TUSB216I 或 TUSB217A。

    在大多数情况下、应在每个版本的 TUSB2XX 线路的布局之间进行一些更改。 例如、与 TUSB211相比、TUSB212引脚具有一些不同的功能、因此需要调整 TUSB211的布局。 即使未使用 I2C、也需要执行此操作。 如果您需要详细信息、TI 网站上提供了过渡指南、可帮助您了解需要更改的内容和不需要更改的内容。

    3、 经过 TUSB211的 TUSB2XX 系列的每个版本都更加昂贵、但这可以通过每次迭代中增加的功能来实现平衡。 例如、TUSB212在眼图中添加了直流升压、TUSB214在主机/集线器中添加了一个 BC1.2 CDP 控制器、而 TUSB216I 添加了更高的抖动补偿和多种更小的改进。 选择较新的 TUSB2XX 器件将提供比 TUSB211更强大的功能。

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan