This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:用于 RTC 备用电源的超级电容器选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1119847/bq32000-super-capacitor-selection-for-backup-supply-of-rtc

器件型号:BQ32000
请告诉我们 RTC BQ32000的以下内容。 我们将超级电容器作为备用电源连接到引脚3、并将 3.3V 直流主电源有源电源连接到 PIN8 VCC。
1.  当主电源3.3V 丢失时,备用模式下的最大电流消耗和最大电压的信息。
2.我们 应该考虑 V Backup Pin3上的最小电压和最大电压。
3.我们参考图2和图3第6.7节。 您能提供有关这方面的更多详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prermalatha、  

    如果 VCC 在断电时发出脉冲、则 Vbackup 的最大电流消耗为1.5uA。 请参阅以下主题、了解如何实现正确的脉冲: e2e.ti.com/.../bq32000-backup-supply-current-concern

    2. 使用超级电容器时 ,备用电容器会在运行期间自动充电至 VCC 的值。 有关如何配置寄存器以启用涓流充电的更多详细信息、请参阅第7.3.3节、因为默认情况下会禁用该寄存器。

    3.第6.7节中的图2和图3显示 了 VCC 和备用电源根据各自电压提供的电流。 在 Vcc = 2V 的图中、当 其电压大于第7.3.2节中提到的2.8V 基准电压时、备份开始提供大部分电流。 请注意、这些图 显示了未执行 VCC 脉冲时的数据、这就是 Ibackup 超过1.5uA 的原因。  

    此致、  

    Connor