This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555-SP:RGA 故障和异常

Guru**** 2988390 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555, SE555M, SE555-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1107656/se555-sp-rga-failure-and-anomaly

器件型号:SE555-SP
主题中讨论的其他器件:SE555、 SE555M、

尊敬的客户:

e2e.ti.com/.../Transmission-Frequency.pdf

查询-

我们从客户那里得知、以下器件在 DPA 期间未通过 RGA 测试、并收到了问题。

P/N: 5962-9855501VPA

生产日期代码:1935A

-RGA 结果-

0.87vol%与 RGA 要求0.5vol%(MIL-STD-883、TM1018)

 

-客户提出的问题-

  1. 该器件是在大气压力下密封还是在减压下密封?

  (RGA 的测试就像器件在大气压力下密封一样)

  1. 此生产日期代码(1935A)是否有异常或故障报告
  2. 不同频率的应用。

  我们构建了2个模型、结果为3400Hz、而设计值= 4089Hz 输出。

  频率取决于外部冷凝器、但我们认为原因不是外部冷凝器导致的、因为组件常数误差为±1%。

  因此、我们得出结论、这种异常是由于器件本身造成的。

  我们在上一阶段构建了实验模型、并按预期工作。

  请您提供有关这种现象的知识吗?

希望您能提供您的知识来解决问题。

感谢您的友好支持。

此致、

Yohei Kusachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    电容器 C31的电介质类型和电压是多少?  此外、您还提到了"外部冷凝器"、这在原理图中是否表示为其中一个组件?  您能否在"thresh"和"out"引脚上获得波形?

    关于具体主题#1和#2 (密封在大气压力/生产日期代码下)、e2e 论坛通常不支持此信息。  我们支持产品功能问题、但与封装/组装/批次信息相关的问题必须通过当地的现场支持/销售团队来解决。  请联系当地销售办事处解决这些问题。   

    不过、我们将尽力支持从电气性能进行调试。  请告诉我第一个问题的答案、让我们看看我们是否可以从那里找出答案。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的回复。

    请允许我与客户核实电容器 C31的电介质类型和电压。

    我还将检查外部冷凝器的相关情况、并根据建议尽快回来。

    对于问题1和2、我向 TI 支持中心咨询、他们建议我将问题发布在 E2E 上...

    请向我们提供问题1和2的答案。

    再次感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    我们必须进一步调查在哪里可以获得所需信息、我将在本周结束前回复您。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的友好回复和热情考虑。

    是的、如果您能找到问题1和问题2的位置并提供建议、那将会很棒...

    我已向我们的日本团队提出您的请求、并将尽快按照我的建议回复您。

    再次感谢您!

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    但愿你一切顺利。

    请允许我附上来自客户的文件和评论...

    e2e.ti.com/.../Frequency-with-part-names.pdf

     1) 1) C31冷凝器。

       额定电压= 50V

       请参阅随附的 PDF 以了解器件名称。

    2)外部电阻器和冷凝器

       我们每个都使用了1pc。 请参阅随附的 PDF 以了解电路设计。  

     3)针对 THRESH (引脚6)和 OUT (引脚3)的波形

       请参阅随附的文件。

    我们为之前提到的 EM 组装的那个,我们使用了 P/N: JM38510/10901BPA 和外设电路,这一次是相同的。

    此外、我们在 EM 到 FM 中使用了冷凝器、以防万一、但遗憾的是、我们无法解决其故障。

    我们为 EM 和 FM 使用了相同的类型/批次电阻器。

    希望它能有所帮助...

    感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    制造商在电路中使用的计时电容器上的规格为+/-10%。 这与每个电阻器1%的电阻容差以及阈值和触发值的变化相结合、可以解释预期频率值与测量值不匹配时出现的许多变化。 我们建议将高质量 COG/NPO 电容器用于计时电容器。 除了电容器的容差外、X7R 电容器的电压系数也不好。 COG/NPO 电容器在电压系数方面也更好。  

    在许多电路板和器件上是否会出现此问题? 是否可以尝试用更高质量的电容器替换电容器、以查看这是否有所改善?

    此致、  

    Chris Featherstone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    晚上好、非常感谢您的友好回复。

    我已将您的意见转发给我们的日本团队、以便与客户进行核实。

    我会尽快返回。

    再次感谢您、如果您能提供持续支持、我们将不胜感激。

    尊敬的 Mike:

    晚上好。

    Chris 很好地信赖我、我将收集更多信息、并在收到我们日本团队的建议后再次与你们双方联系。

    同时、如果您能为问题1和问题2提供支持、那将会非常好...

    1. 该器件是在大气压力下密封还是在减压下密封?

      (RGA 的测试就像器件在大气压力下密封一样)

    1. 此生产日期代码(1935A)是否有异常或故障报告

    很抱歉、我花了您的时间来完成这项工作、但我确实需要您的支持来帮助客户开展项目。

    谢谢!

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    来自南加州的早上好。

    请允许我就您之前善意的评论提出以下问题。

    客户使用了相同的冷凝器、结果不同。

    因此、换句话说、器件根本不会进行故障排除、但使用 EM 和 FM 器件时结果可能会有所不同、因为两者的规格略有不同...

    请您分享您的知识。

    感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

    e2e.ti.com/.../SE555M_5F00_MIL.pdfe2e.ti.com/.../SE555_2D00_SP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    很抱歉、但我不在这里关注。  当您说"客户使用相同的冷凝器、结果不同"时-我们不知道"冷凝器"的确切含义-这是器件用于的应用吗?  因此、他们在同一应用中尝试了不同的 SE555、结果是不同的?  它们是否测量了这两种情况的频率?

    此外、我们不知道"EM"和"FM"器件是什么意思- 555计时器的这些不同版本是什么?

    是的、我们确实认为555计时器将显示一些变化。  请记住、触发阈值的规格范围为1.3V 至1.8V、这是1.55V 标称值的16%变化。 因此、仅555计时器就会显示不同器件和批次之间的频率变化。  此外、使用10%的电容器会增加进一步的变化。  客户应记住、由于这两个组件之间的容差范围如此之大、实际频率变化可能高达20%。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的跟进。

    我尝试解释的"同一冷凝器"是客户在其设计中使用了相同的冷凝器、但使用了两种不同的器件(SE555M 和 SE555SP)来查看其运行情况并最终得出不同的结果(我相信客户在这两种情况下都测量了频率)

    因此、尽管两个结果之间的差异是由两个不同的器件引起的、因为它们的规格略有不同。

    我提到的 EM (实验模型)是针对 SE555M 的、这是 mil 规格、SE555-SP 是 FM (飞行模型)、因为这一个用于空间应用。

    希望我的解释有道理、、、

    谢谢你。

    此致、

    Yohei

    e2e.ti.com/.../3652.Frequency-with-part-names.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohei、

    感谢您的澄清。 我们仍然需要更多的时间来研究问题1和2、因为应用团队通常不会回答这些问题。 我们认为、客户看到的变化大多是由于设计中电容器的容差值较大。 我们将继续尝试找到问题1和2的答案。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    非常感谢您的回复。

    是的、如果您能为问题1和2提供持续支持、那将会非常好。

    此外、您是否愿意提供 有关 SE555M 和 SE555SP ABA 测试结果的知识(或者我是否希望 Mike 能跟进?)

    再次感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohei、

    我们仍在尝试获取问题1和2的答案。  我将继续这样做、我们在内部提出。  Chris 将提供技术支持。

    我确实认为这两个结果可能是由两个不同的器件引起的。  这可能是阈值电压差异造成的。  在您所展示的文档中、只有一个"测量"值-您能否为器件和示波器截图向我们发送"测量"值?  我看到第二个器件的示波器截图、但不是第一个器件。  如果阈值电压存在差异、我们应该能够看到斜坡电压具有不同的最大值和最小值。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的回复。

    关于问题1和2、Roger、您说的!

    我已将您的意见发送给我们的日本团队、以便与客户核实您对测量值的请求。

    收到任何反馈后、我会尽快回复您。

    再次感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    刚刚就您的示波器拍摄请求与我们的日本团队进行了交谈。

    自从 我们提交 SE555SP (太空部队)的示波器照片后、您是否提到了 SE555M (军用级)的引脚3和引脚6的示波器照片?

    请提供您的评论、因为客户热线将于2022年6月15日关闭...

    很抱歉、您的支持很好、感谢您的支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yohei、

    是的、查看两个器件的测量值以查看触发值和阈值是否不同会有所帮助。 这可以通过在同一个图上同时测量计时电容器和输出波形来实现。 具体来说、我们希望看到  

    1. SE555M 时序电容和输出的示波器截图、其中光标测量时序电容波形顶部和底部的电压电平。  
    2. 与 SE555SP 的#1相同

    下面显示了一个示例。 测量的光标应置于测量1和测量2的计时电容器波形的峰值和底部。 我在下面以红色突出显示了这些兴趣点。 这将突出显示每个器件的触发电压跳闸点和阈值电压跳闸点的电平、我们可以看到器件之间的差异。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    非常感谢您的回复。

    我已将您的意见和请求转发给我们的日本团队。

    我会尽快回复您。

    再次感谢您的友好支持!

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我已将请求发送给客户、要求提供 MIL 和 Space 部件的示波器截图、并将在收到建议后尽快回复您。

    同时,请就下面的问题1和2提出建议。

    1) 1)该器件是在大气压力下密封还是在降低压力下密封?

      (RGA 的测试就像器件在大气压力下密封一样)

    2)此生产日期代码(1935A)是否存在异常或故障报告

    很抱歉、推送...但如果您能善意地提供支持、那将会很棒!

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请允许我附上从客户收到的两个文件、用于 MIL 和 Space 部件的示波器截图。

    希望这对您有所帮助。

    此外,我们从客户那里得知,我们需要在6/20之前解决所有问题(包括问题1和2),因为客户要向 JAXA 报告。

    1. 该器件是在大气压力下密封还是在减压下密封?

      (RGA 的测试就像器件在大气压力下密封一样)

    1. 此生产日期代码(1935A)是否有异常或故障报告

    很抱歉、我们确实需要您的支持才能完成此案例。

    JM38510/10901BPA
    电源电压4.903V
    PIN6 MaxV 3.34V
    PIN6 MinV 1.53V

    5962-9855501VPA
    电源电压4.994V
    PIN6 MaxV 3.41V
    PIN6 MinV 1.59V

    使用 万用表确认 R4处的电阻为221Ω Ω。

    感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohei、

    观察电源电压差异、您会发现这些测量结果好像在两个不同的电路板上? 无论采用哪种方法、阈值的差异都为2.07%、触发值的差异都为3.85%。 此零件间差异与组件误差相结合、可解释所见差异。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的评论。

    我已将您的评论转发给日本团队。

    请允许我在收到他们的反馈表后再与您联系。

    再次感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 和 Mike、您好!

    但愿你一切顺利。

    很抱歉、如果您也能为下面的问题提供支持、那将会很好。

    1. 该器件是在大气压力下密封还是在减压下密封?

      (RGA 的测试就像器件在大气压力下密封一样)

    1. 此生产日期代码(1935A)是否有异常或故障报告

    我真的很抱歉、感谢大家的大力支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 和 Mike、您好!

    但愿你一切顺利。

    很抱歉、您是否愿意为以下问题提供支持?

    1. 该器件是在大气压力下密封还是在减压下密封?

      (RGA 的测试就像器件在大气压力下密封一样)

    1. 此生产日期代码(1935A)是否有异常或故障报告

    再一次、很抱歉推送、但确实需要您的支持、以便客户可以继续他们的项目...

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    今天上午、我与 一位有关封装技术的专家进行了讨论。  他澄清了答案1:器件未密封在压力降低的腔室内。  密封件是通过在高温条件下熔化玻璃涂层(冰箱)并在器件周围进行干燥空气流动而形成的。  一旦器件冷却、温度降低后、密封封装箱中的压力就会降低。  但是、这种情况发生在中的烤箱是打开的、这意味着它仅在室温/压力下工作。

    我们仍在研究项目#2、并尽快回复您。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您与您的团队进行了亲切的讨论并发表了宝贵的意见。

    请允许我通过我们的日本团队将评论反馈给客户。

    如果您能就问题2提出建议、那将会很棒。

    再次感谢您的友好支持、并期待很快收到您的回复。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请允许我向您提出其他问题。

    我们收到了客户的 RGA 报告、其中包含另一个有关氢气水平的问题。

    RGA 报告显示检测到的氢含量为0.09vol.%、客户想知道在组装过程中、模腔内可以密封多少氢。

    如您所知、氧气+氢=水、这可能会导致空腔内的湿度水平升高、这是他们提出问题的原因。

    当然、我们并不是在寻找模腔内密封的确切数量的氢、但如果您能给我们提供诸如"氢水平低于0.1vol.%"之类的评论、并且哪种工艺可能会在模腔内密封氢、那将是很棒的。

    很抱歉给你带来麻烦、但希望我能得到你的支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    遗憾的是、我们不能支持任何有关该主题的进一步信息的请求。 在组装过程中会使用"干燥"空气、并采取措施尽量减少封装中的水分、但我们无法确保封装内存在任何级别的氢。  很抱歉、我们无法在这里提供更多帮助。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您对新问题的评论。

    如果您能很好地为有关此生产日期代码1935A 的异常和故障情况的问题2提供支持、那将是一件很棒的事情。

    再次感谢您的热情考虑。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    我能够研究此特定器件的故障分析申请历史记录。  此设备的记录中没有任何退换货、也没有异常。  遗憾的是、TI 不允许共享批次数据统计数据、因此我没有任何有关批次历史记录的其他信息。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我很抱歉,我的答复很晚了。

    非常感谢您提供的信息。

    我已将信息转发给我们的日本团队、他们目前正在与客户合作。

    我会在收到一个字后立即回复您、以便执行下一个操作。

    再次感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、  

    好的、如果有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    但愿你一切顺利。

    我收到了以下更多问题、希望您能提供支持。

    1) 1) TI 是否认为此 DC:1935A 器件是一个很好的器件(很明显、这是一个很好的器件、因为 TI 已将其随附 C 语言版本、但如果您能善意确认、这将是一个很好的器件)

    2) 2)请提供模腔内的体积(如果模腔体积低于0.01cc、我们可以为 RGA 应用校正因子来通过测试)

    3) 3)请在密封器件时提供烤箱温度(您已建议不能提供更多信息、但使用 RGA 的校正因数需要烤箱温度)

    下面是计算结果。

    RGA 结果:0.87vol.%

    MIL-STD-883 TM 1018标准:低于0.5容积%

    MIL-STD-883 TM 1018附录(附加文件)校正因数

      CT =(TR + 273)/(TS + 273)

      TR =室温、TS =密封温度。

      蒸气(校正)=蒸气(测量值) X CT

    如果室温 25C、密封温度400C、

    CT =(25 + 273)/(400 + 273)= 0.443

    蒸气(已校正)= 0.87vol%×0.443 = 0.39vol%

    0.39vol.%的 RGA 结果低于0.5vol.%(符合 MIL-STD-883 TM 1018标准)

    很抱歉给您提出了很多问题、但希望您能提供支持。

    谢谢你。

    此致、

    Yoheie2e.ti.com/.../MIL_2D00_STD_2D00_883K_5F00_CHG_2D00_3_2D00_1_5F00_method1018.10_9C628B7C_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohei、

    我不知道我们有多少此类信息、但我将看到我可以找到的内容。   我将在星期五之前尝试向您返回信息、但许多人因假期而外出、因此时间可能会更长。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢您或您的善意回复和热烈的考虑。

    是的、如果您在收到团队的评论后能够提供信息、那将非常好。

    再次感谢您的友好支持、请您在今天的剩余时间内好好休息一下。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    但愿你一切顺利。

    您是否收到了团队中的任何词语?

    如有任何意见,请向我们提供。

    我真的很抱歉推送...

    感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Michael 目前是 SE555-SP RGA 查询的主要联系人、目前正处于个人时间。 在他缺席的情况下、我将尝试向您指明一个方向、以回答您对 QML V 类规范所满足标准的问题。  

    以下是 SMD 的链接、其中显示了器件的合规性: https://landandmaritimeapps.dla.mil/Downloads/MilSpec/Smd/98555.pdf

    以下是 TI QML V 类涵盖内容的链接: https://www.ti.com/lit/an/sboa141a/sboa141a.pdf?ts=1657219444974&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请看第5页、我们将按照 MIL-STD-883 1018标准执行内部水蒸汽测试。

    Michael 计划在大约两周内返回。 如果您能等待他对您的最新问题的答复、我们将不胜感激。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAS、

    希望大家好、非常感谢您的回复和提供的信息。

    我们遇到的问题是、器件在 RGA 测试中超出 MIL-STD-883 TM1018、我们目前正在寻找密封工艺中的空腔和烤箱温度内的体积、以便可以对 RGA 使用校正因数。

    如果您能在以下方面提供支持、那将会很棒、因为 Mike 正在个人休假...

    1) 1) TI 是否认为此 DC:1935A 器件是一个很好的器件(很明显、这是一个很好的器件、因为 TI 已将其随附 C 语言版本、但如果您能善意确认、这将是一个很好的器件)

    2) 2)请提供模腔内的体积(如果模腔体积低于0.01cc、我们可以为 RGA 应用校正因子来通过测试)

    3) 3)请在密封器件时提供烤箱温度(您已建议不能提供更多信息、但使用 RGA 的校正因数需要烤箱温度)

    下面是计算结果。

    RGA 结果:0.87vol.%

    MIL-STD-883 TM 1018标准:低于0.5容积%

    MIL-STD-883 TM 1018附录(附加文件)校正因数

      CT =(TR + 273)/(TS + 273)

      TR =室温、TS =密封温度。

      蒸气(校正)=蒸气(测量值) X CT

    如果室温 25C、密封温度400C、

    CT =(25 + 273)/(400 + 273)= 0.443

    蒸气(已校正)= 0.87vol% ×0.443 = 0.39vol%

    0.39vol.%的 RGA 结果低于0.5vol.%(符合 MIL-STD-883 TM 1018标准)

    再次感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、  

    由于 Mike 不在办公室、我将回复您的询问。  

    SE555-SP 应该具有 MSL-1规格、即使我们的材料成分网站没有详细说明。 这些器件应全部由单个制造测试机构封装。 作为 MSL-1封装、环氧树脂成型材料应具有最小或低吸湿性。   

    -RGA 结果- 0.87vol%与 RGA 要求0.5vol%(MIL-STD-883、TM1018)

    0.87vol%表示 SE555-SP 器件的内部水分含量高于5000ppm。 您能告诉我们产品在实际条件下是如何存储、测试和暴露的? 这些数字似乎有点高。 RGA 是一种不同的技术、用于测量 MSL 的内部水分含量、该技术是在1960年末开发的。 我们是否讨论了采用 RGA 测量且采用制造密封封装的全新 SE555-SP IC?

    如果 SE555-SP 确实具有较高的湿敏等级、工程师可以遵循 IPC/JEDEC J-STD-020C 烘烤程序来去除封装中的水分。 它通常在125°C +5C/-0C 的温度下至少持续24小时。  

    https://www.ipc.org/TOC/IPC-JEDEC-J-STD-020E.pdf

    即使符合 MSL-1等级、它仍然必须遵循封 装类的 JEDEC 存储建议、   

    如果这是一个不同的湿敏等级问题、请告知我们。  

    MIL-STD-883 TM 1018附录(附加文件)校正因数--> 如果室温 25°C、密封温度400°C

    请告知我们上述查询、如有必要、我将帮助您计算校正因数。  

    IC 的环氧树脂成型化合物无法承受400C 的密封温度。 我不知道整个生产线上的具体固化温度、但它可能接近125C-150C 范围(猜测)。 如果 需要、我可以为您找到它。  

    如果您有其他问题、请告知我们。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您提供知识和热情的考虑。

    请允许我向我们的日本团队咨询问题1: 产品在实际条件下是如何存储、测试和暴露的。

    问题2: 我们是否讨论了采用 RGA 测量的全新 SE555-SP IC、采用制造密封封装?是的、RGA 采用了 DPA、因此我们将讨论采用全新密封封装的 SE555-SP IC。

    此外、如果您能接受烤箱温度请求、我们将不胜感激。

    收到日本团队就问题1的评论后、我将再次与您联系。

    再次感谢您的友好支持和热情考虑。

    此致、

    Yohei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    此外、如果您能接受烤箱温度请求、我们将不胜感激。

    请参阅捕获的图像和附加文件。  

    e2e.ti.com/.../J_2D00_STD_2D00_020C-Proposed-Std-Jan04.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的快速回复。

    我想我有点困惑、很抱歉。

    我打算在下面询问您的同类产品的烤箱温度。

    "我不知道整个生产线上的具体固化温度、但它可能接近125C-150C 范围(猜测)。 如果 需要、我可以为您找到它。"

    您是否可以检查生产线的特定烤箱温度并提供相关建议?

    再次感谢您的友好支持。

    此致

    Yohei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、  

    您是否可以检查生产线的特定烤箱温度并提供相关建议?

    好的、下周我将与工艺工程师一起检查。  

    环氧树脂成型化合物的典型 Tg 约为130C。 在400C 时、大多数环氧树脂化合物 将开始分解。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    SE555-SP 采用陶瓷双列直插封装(CDIP)。 我错误 地认为密封剂是环氧树脂成型材料。   

     由于 SE555-SP 采用 CDIP 封装、因此不应存在吸湿问题。 因此、我想知道为什么它未通过 RGA 测试、这是一个吸湿测试。  

    我没有 CDIP 的密封温度。 由于是陶瓷、因此可能使用低 Tg 玻璃进行密封、密封温度将会很高(我尚未找到数字)。  陶瓷密封温度可能接近400C、但我不理解 RGA 测试结果。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的评论。

    由于我已向 Mike 申请密封烤箱温度、您是否可以在器件密封时检查烤箱温度、以便我们可以使用校正因数重新计算 RGA 结果?

    再次感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    我们的数据库中未指定 SE555-SP 中的低 Tg 玻璃密封温度。 我们必须向制造部门申请信息、这将需要一些时间才能获取信息。   

    CDIP 的密封温度应在350C 至435C 范围内、如 Nippon Low Tg Glass 数据表中所示。 还有其他公司、如肖特公司和 YEK 玻璃公司等。 密封剂材料的工作温度通常高于300C (从我看到的 CDIP 密封应用中)。  

    即使我们假设密封温度为300C、蒸汽校正因子的计算结果也约为0.452vol%< 0.5vol%(您可以返回计算密封温度、您会发现 SE555-SP 的校正 RGA 数据符合  MIL-STD-883 TM 1018标准)。  

    一旦我们能够从制造部门获取信息、我将发布实际的密封温度数据。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您提供的信息、如果您能请求将烤箱温度用于制造、那将是一件很棒的事情。

    好的、您是否可以对之前提交的2个问题提供意见?

    1) 1) TI 是否认为此 DC:1935A 器件是一个很好的器件(很明显、这是一个很好的器件、因为 TI 已将其随附 C 语言版本、但如果您能善意确认、这将是一个很好的器件)

    2) 2)请提供模腔内的体积(如果模腔体积低于0.01cc、我们可以为 RGA 应用校正因子来通过测试)

    同时,请允许我将善意提供的信息转交给我们的日本团队。

    再次感谢您、如果有任何消息、敬请提供您的评论。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    好的、我会向制造部门索取信息、但可能需要几天以上的时间(可能长达一周)。 收到回复后、我将发布相关信息。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    谢谢!

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    我收到了您的部分答复。  

    玻璃盖密封型材高温为430-440度 C。 玻璃过渡温度应约为390-400C

    我将 在 CDIP 中更新 SE555-SP 的空腔。 。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的友好回复、请允许我将信息转发给我们的日本团队。

    确认后、如果您能很好地告知模腔体积、那将会很好。

    再次感谢您的友好支持!

    此致、

    Yohei