This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555-SP:RGA 故障和异常

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555, SE555M, SE555-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1107656/se555-sp-rga-failure-and-anomaly

器件型号:SE555-SP
主题中讨论的其他器件:SE555、 SE555M、

尊敬的客户:

e2e.ti.com/.../Transmission-Frequency.pdf

查询-

我们从客户那里得知、以下器件在 DPA 期间未通过 RGA 测试、并收到了问题。

P/N: 5962-9855501VPA

生产日期代码:1935A

-RGA 结果-

0.87vol%与 RGA 要求0.5vol%(MIL-STD-883、TM1018)

 

-客户提出的问题-

  1. 该器件是在大气压力下密封还是在减压下密封?

  (RGA 的测试就像器件在大气压力下密封一样)

  1. 此生产日期代码(1935A)是否有异常或故障报告
  2. 不同频率的应用。

  我们构建了2个模型、结果为3400Hz、而设计值= 4089Hz 输出。

  频率取决于外部冷凝器、但我们认为原因不是外部冷凝器导致的、因为组件常数误差为±1%。

  因此、我们得出结论、这种异常是由于器件本身造成的。

  我们在上一阶段构建了实验模型、并按预期工作。

  请您提供有关这种现象的知识吗?

希望您能提供您的知识来解决问题。

感谢您的友好支持。

此致、

Yohei Kusachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、  

     CDIP 中 SE555-SP 的内腔为 21.471mm^3或0.02147 cm^3。 我相信这不包括 SE555的芯片和粘合剂。

    SE555-SP 器件的实际内部体积中没有数据。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的帮助、或非常感谢您为我们提供了空腔体积。

    请允许我将这些信息转发给我们的日本团队、以便他们能够向客户提供反馈。

    再次感谢您的友好支持和热情考虑。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    SE555-SP 密封在干燥空气或 N2下、密封温度较高(430-440C)。 因此陶瓷封装中不应存在湿气。  

    请告诉我们您可能还有什么问题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您提供的信息。

    请允许我将您的意见发送给日本团队、以查看是否还有问题。

    我会在收到一个词后尽快回复您、因此、如果您能保持此查询的开启状态、那将会非常好。

    再次感谢您的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    只需收到日本团队的回复、即可关闭此查询。

    非常感谢您的内心、感谢您所有 TI 成员为本次调查提供的所有友好支持、知识和时间。

    我还收到了日本团队给大家的一封信,感谢你们的热情考虑和大力支持。

    再次感谢大家的支持、希望大家都能在今天的剩余时间内好好休息一下。

    此致、

    Yohei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    感谢您的反馈!  

    我们随时为 客户提供支持。  

    谢谢、

    Raymond