This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:配置更改前的软复位

Guru**** 2973140 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1119366/lmk05028-soft-reset-before-configuration-change

器件型号:LMK05028

大家好、

如果我理解正确、LMK05028输出配置必须按照以下顺序进行更改。

1.将3fh 写入 R51:禁用所有输出

2.根据更新的配置写入相应的寄存器

3.将1b 写入 R677[1]:PLL2软复位

4.将1b 写入 R677[0]

5.将1b 写入 R51[1-0]:输出 使能

客户能否在上述序列之前添加软复位?

将1b 写入 R12[7]:软复位

1.将3fh 写入 R51:禁用所有输出

2.根据更新的配置写入相应的寄存器

3.将1b 写入 R677[1]:PLL2软复位

4.将0b 写入 R677[1]:禁用 PLL2软复位

4'。  将0b 写入 R12[7]:软复位禁用

5.将1b 写入 R51[1-0]:输出 使能

我认为它与数据表图64一致

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    我建议如下。  软复位应在启用输出后进行。

    1.将3fh 写入 R51:禁用所有输出

    2.根据更新的配置写入相应的寄存器

    3.将1b 写入 R677[1]:PLL2软复位

    4.将1b 写入 R677[0]:PLL1软复位

    5.将1b 写入 R51[1-0]:输出使能

    6. 将1b 写入 R12[7]:软复位

    7. 将0b 写入 R12[7]:软复位禁用

    --------------------------------------

    1.将3fh 写入 R51:禁用所有输出

    2.根据更新的配置写入相应的寄存器

    3.将1b 写入 R677[1]:PLL2软复位

    4.将0b 写入 R677[1]:禁用 PLL2软复位

    5.将1b 写入 R51[1-0]:输出 使能

    6. 将1b 写入 R12[7]:软复位

    7. 将0b 写入 R12[7]:软复位禁用

    应在重新配置所有器件设置并启用输出后执行软复位。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahbar-San

    感谢您的支持。 这对我们大有帮助。

    让我再问两个问题、如下所示。

    问题1.  

    如果  我们使用 以下序列(如 Hayashi-San 所述),是否存在任何可能 的问题 ?
    在我们的当前评估中 、它似乎能够正确执行以下序列。

    将1b 写入 R12[7]:软复位

    1.将3fh 写入 R51:禁用所有输出

    2.根据更新的配置写入相应的寄存器

    3.将1b 写入 R677[1]:PLL2软复位

    4.将0b 写入 R677[1]:禁用 PLL2软复位

    4'。  将0b 写入 R12[7]:软复位禁用

    5.将1b 写入 R51[1-0]:输出 使能

    问题2.

    顺便说一下,如何遵循序列 S1或 S2? 您是否可以接受?

    (S1)

    将1b 写入 R12[7]:软复位

    1.将3fh 写入 R51:禁用所有输出

    2.根据更新的配置写入相应的寄存器

    3.将1b 写入 R677[1]:PLL2软复位

    4.将0b 写入 R677[1]:禁用 PLL2软复位

    5.将1b 写入 R51[1-0]:输出 使能

    6. 将1b 写入 R12[7]:软复位

    7. 将0b 写入 R12[7]:软复位禁用

    (S2)

    将1b 写入 R12[7]:软复位

    1.将3fh 写入 R51:禁用所有输出

    2.根据更新的配置写入相应的寄存器

    3.将1b 写入 R677[1]:PLL2软复位

    4.将0b 写入 R677[1]:禁用 PLL2软复位

    5.将1b 写入 R51[1-0]:输出 使能

    6英寸  将0b 写入 R12[7]:软复位禁用

    6. 将1b 写入 R12[7]:软复位

    7. 将0b 写入 R12[7]:软复位禁用

    如果您能确认、我们将不胜感激。

    此致

    敏崎康多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敏崎- San、您好!

    1.否,使用 Hayashi-San 描述的顺序没有问题。

    2、序列 S1和 S2也能正常工作。

    可以在输出配置更改的任何时候执行软复位、但我们建议在序列结束时执行软复位、如上所述。

    此致、

    起亚拉赫巴