This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:TI 解决方案建议

Guru**** 2769095 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, CDCE6214, CDCDB800, CDCDB400, LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115553/lmk03328-ti-solution-suggestion

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: CDCE6214CDCDB800CDCDB400LMK6C

尊敬的团队:

您是否可以为我提供一些替代解决方案来替换 IDT?

9FGP204BKLFT<->LMK03328

非常感谢。

Jimmy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这不是直接替代产品、但 CDCE6214和 LMK03328可以是竞争对手器件中最接近的器件。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    我们感谢您始终给予的大力支持。

    我们是否有任何 P2P 解决方案可以替代 Renesas?

    9DBL0452BLILFT

    9DBL0252BLILFT

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    你有什么建议吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们没有确切的 P2P 设备。 您可以查看 CDCDB800和 CDCDB400。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Julian 和  Pal:

    感谢您的大力支持!

     好消息是、我们有机会更换 9SQL4954CNLGI。

    您能否为我们提供  9SQL4954CNLGI 和 CDCDB400RHBRR 的比较表?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否为我们提供  9SQL4954CNLGI 和 CDCDB400RHBRR 的比较表?

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    对于9SQL4954CNLGI、我们没有引脚对引脚。 您有2个选项:

    1. 100MHz 时的 LMK6C/P/D OSC + CDB400。
    2. 25MHz xtal + CDCE6214。 (默认设置配置了4个100MHz LP-HCSL 输出。 无需编程)

    此致、

    Julian