This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:无法连接到 EVM 程序板

Guru**** 2856500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1116530/cdcel9xxprogevm-cannot-connect-to-evm-prog-board

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件:CDCE925CLOCKPRO

无法获取用于连接 EVM 板的 clock pro 软件。   

我正在运行 Win10、可以在端口10的设备管理器中看到该设备。   通过禁用驱动程序签名、我可以使设备在设备管理器中显示正常工作。   不确定我应该使用哪个驱动程序。   当我通过 USB 连接电路板时、它似乎会识别它、我在我的器件管理器中看到它。   CDCE925PWR 页面 (scac131)上还有一个驱动程序下载、但我无法加载该驱动程序-我收到以下错误:  



我的目标是 CDCE925芯片、我的 EVM 板为 V1.1、我的跳线设置如下:  

J2 = 1V8
J3 = J4
J4 = 3V3
J5 = CDCE (L) 9xx

我已验证器件的引脚1是否位于适配器插座的引脚1上、如9xx 系列的用户指南中所示。   

在我尝试连接时、我加载 ClockPro 软件、选择"Programming EVM"工具>选择"Device"(CDCE925)>"Find Boards。   任何东西都不会返回。   
我还尝试选择 Skip (跳过)> Select Device (选择设备)> Refresh (刷新),但绿色指示灯从未亮起。   

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。  





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    遗憾的是、Clock Pro 软件不支持 Windows 10。 请尝试使用 Windows 7计算机连接到 EVM。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、  

    在尝试使用 Win7的 VMBox 与设备配合使用后,我能够挖掘出运行 Win7的旧计算机。   遗憾的是、当我运行软件并关闭驱动程序签名时、我遇到了相同的问题-电路板出现在器件管理器中、但软件将找不到它。   我希望我在这里遗漏了一些东西、再次感谢您的帮助。

    谢谢、  

    Bob   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、  

    在尝试使用 Win7的 VMBox 与设备配合使用后,我能够挖掘出运行 Win7的旧计算机。   遗憾的是、当我运行软件并关闭驱动程序签名时、我遇到了相同的问题-电路板出现在器件管理器中、但软件将找不到它。   我希望我在这里遗漏了一些东西、再次感谢您的帮助。

    谢谢、  

    Bob   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、  

    在尝试使用 Win7的 VMBox 与设备配合使用后,我能够挖掘出运行 Win7的旧计算机。   遗憾的是、当我运行软件并关闭驱动程序签名时、我遇到了相同的问题-电路板出现在器件管理器中、但软件将找不到它。   我希望我在这里遗漏了一些东西、再次感谢您的帮助。

    谢谢、  

    Bob   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    一个 e2e 帖子 、其中包含有关 EVM 编程的说明。 请查看这是否对您有所帮助。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer -我按照 Win7机器上的帖子中的指示进行了操作、结果没有差别。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您能否确认您是否在设备管理器中的"其他设备"下看到了驱动程序?

    此致、

    Julian