This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:器件间偏移

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00101, LMK00334, LMK1C1108, LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1119109/lmk00101-part-to-part-skew

器件型号:LMK00101
主题中讨论的其他器件: LMK00334LMK1C1108LMK00308

大家好、

我的客户希望选择一个3.3V LVCMOS 时钟缓冲器、该缓冲器可以支持4通道以上、部件间偏移小于100ps 或200ps、您有什么建议吗?

LMK00101似乎可以满足基本要求、但器件间偏移为0.35ns。

请提供一些建议吗?

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、  

    LMK1C1108具有8个 LVCMOS 输出和250ps 的部件间偏移、这是我们的单端输出缓冲器目前可用的最佳选择。  如果差分输出格式正常、则 LMK00334或 LMK00308可以达到大约80ps 的典型部件间偏移。  

    此致、  

    Connor