This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00725:HCSL 输出到 LMK00725输入的终端

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1118844/lmk00725-termination-for-hcsl-output-to-input-of-lmk00725

器件型号:LMK00725

大家好、我有一个 HCSL 输出(NB3N5573)、我想用它来驱动 LMK00725的输入、该输出应该 接受 HCSL。

我看不到 有关将 LMK00725的 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL 兼容输入与 HCSL 信号匹配所需的终端的任何指导。

您能否提供推荐的端接方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  
    请参阅附件。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente、您好、感谢您的支持、不胜感激。

    我不愿意使用该图(图13)、因为它 描述了测试期间的电路-不一定是推荐的配置。 除了偏执之外、应用图(图19)中还包含 CLK1 (由 LVPECL 驱动)输入(两对之间100R、每个相位180R 接地);但 LVPECL 的测试图(图11和12)显示了几种不同的布置、两者都与应用图(图19)不同。

    我将介绍共享的配置。