This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595杂散

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1118842/lmx2595-lmx2595-spurs

器件型号:LMX2595

您好!

当 LMX2595输出高于15Ghz 信号时、它将出现3/4杂散、低于15GHz 是正常现象。

例如、如果 LMX2595配置为15.35Ghz 输出、 它的毛刺显示为 3/4*15.35GHz=11.5125GHz。 如何解决问题?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    如果您未使用 OUTB、请设置 OUTB_MUX = 2。 这可以消除1/4和3/4杂散。