This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:关于相移

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1118255/lmx2594evm-about-phase-shifting

器件型号:LMX2594EVM

您好、支持团队、

我阅读了数据表、并在7.3.11相位调整中找到。

它指出 、当 MUS_SEED 和相位同步与 IncludedDivid>1一起使用时、可能需要额外的限制来在 MUS_SEED 和相移之间产生单调关系、尤其是当 VCO 频率低于10GHz 时。这些限制是特定于应用的、 但一些一般准则是减少调制器阶数并增加 N 分频器。

当  属于第1类时、我是否需要符合指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果包含的除数大于1、则需要满足这些准则。

    此致、

    Dean