This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E07:示例 C 代码

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E07, LMK61E2, LMK62A2-100M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1117865/lmk61e07-sample-c-code

器件型号:LMK61E07
主题中讨论的其他器件: LMK61E2LMK62A2-100M

你(们)好

我想使用 AVR 控制 LMK61E07。

我想输出100MHz LVDS。

我可以获取 I2C C 代码示例吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我是否可以问为什么选择 LMK61E07? 这是由于 LMK61E2的25ppm 稳定性与50ppm 稳定性造成的吗?  

    固定频率选项(LMK61A2-100M00)已提供100MHz LVDS、数据表链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk61a2-644m.pdf?ts=1645117761057&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMK61A2-644M。 这也是50ppm 的器件。  

    还有 LMK62A2-100M 固定频率器件、100MHz LVDS、50ppm、但更小的封装5 x 3.2、数据表链接如下: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk62a2-100m.pdf?ts=1645116847855&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMK62A2-100M 

    因此、如果50ppm 足以满足要求、则有多个固定频率选项不需要任何重新编程。  

    LMK61E2的页面上有一个适用于此处的编程工具、但我们需要进行一些手动修改(对寄存器 R24重新编程)。

    让我知道固定频率选项是否可以工作、如果不能工作、我们可以讨论编程的详细信息。  

    此外、关于"C 代码"、我不确定这意味着什么...我们可以提供生成100MHz LVDS 所需的特定寄存器编程、如果您需要将该配置编程到 EEPROM 中、以便器件始终以100MHz LVDS 启动、则可以从此处进行编程。  

    此致、

    Amin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我尝试通过将 LVDS 输出频率从10MHz 更改为800MHz 而不进行修正来使用 LVDS 输出频率。

    如果我想将其设置为100MHz、我想知道如何设置寄存器。

    我目前能够使用 AVR 与 I2C 寄存器进行通信。

    如果您告诉我如何设置100MHz、我将在10MHz 到800MHz 范围内使用它作为参考。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否需要25ppm?  

    LMK61E2是可编程的(8引脚封装)、编程工具处于在线状态。 以下是产品页面的链接: https://www.ti.com/product/LMK61E2?keyMatch=LMK61E2&tisearch=search-everything&usecase=GPN#software-development

    向下滚动并选择软件开发:  

     

    相同的软件可用于对 LMK61E07进行编程。  

    这将提供寄存器编程。 使用 EZ 配置页面和输入频率、输出类型、然后单击生成配置-您将器件编程为请求条件。  

    它取决于您要单步执行的频率、例如、如果在100MHz 和200MHz 之间进行更改、 很可能是 VCO 频率相同、您只需更新输出分频器以适应这两种情况-这将是1寄存器写入/更改、无需 VCO 复位即可重新校准。  

    如果您想要单步执行100MHz 和122.88MHz、这将需要新的 VCO 频率、因此生成的配置将有一些不同之处。  

    在任一种情况下、GUI 生成的配置都将支持您向其提供的特定请求。  

    此致、

    Amin