This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:斜坡生成

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1118258/lmx2572evm-ramp-generation

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572

尊敬的先生  

我已经尝试过 LMX2572评估 PDF 中提供的未经校准的自动斜坡示例。 我有几个问题:  

1.  RST 保持未选中状态,这会导致每次更新时,我的频带都发生偏移-“Write All Registers”(写入所有寄存器)。 是否应保持未选中 RST,或者应选中 Ramp0或 Ramp1的 RST。(第8页)

2.  如何 获得 Eval pdf 中给出的频率与时间关系图。这是同样需要的一些特殊工具或应用程序。 (第8页)

示  例中建议的阈值限值为16777216、但不会保持相同、每当更新寄存器时、阈值限值就会更改为7549746。  (第8页)

等待回复。

谢谢

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    问题1. 我不明白、在斜坡操作中、为什么写入所有寄存器? 只要电流斜坡的结束频率不等于下一个斜坡的开始频率、就使用 RST。 例如、如果您从 A 斜升到 B、然后再次从 A 斜升到 B、则需要检查 RST。

    问题2. 我们使用 E5052瞬态模式进行频率与时间的关系测量

    问题3.  您更新了哪些寄存器?