This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:校准问题、MUXOUT 在一个正确的频率上拉两次

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1117939/lmx2595-calibration-problem-muxout-is-pulled-up-twice-at-one-correct-frequency

器件型号:LMX2595

我正在部分辅助模式下对 LMX2595进行编程、并 将使用 MUXOUT 引脚确认 VCO 已锁定。我 使用7.988GHz 至12GHz 的频率、每个步长为2MHz、步长为2007。 但我发现、MUXOUT 在8002MHz 时上拉两次、而频率稳定且正确。 有什么问题?

下面是初始寄存器(12000MHz)、可直接从 TICS Pro 软件导出。  

2512、
2510、
700000、
6F0000、
6E0000、
6D0000、
6C0000、
6B0000、
6A0000、
690021、
680000、
670000、
660000、
650011、
640000、
630000、
620000、
610888、
600000、
5F0000、
5E0000、
5D0000、
5C0000、
5B0000、
5A0000、
590000、
580000、
570000、
560000、
550000、
540000、
530000、
520000、
510000、
50万、
4F0000、
4E0003、
4D0000、
4C000C、
4B0800、
4A0000、
49003F、
480001、
470081、
46C350、
450000、
4403E8、
430000、
4201F4、
410000、
401388、
3F0000、
3E0322、
3D00A8、
3C0000、
3B0001、
3A9001、
390020、
380000、
370000、
360000、
350000、
340820、
330080、
320000、
314180、
300300、
2F0300、
2E07FD、
2DC8DF、
2C32A3、
2B0000、
2A0000、
290000、
280000、
2707D0、
260000、
250404、
24003C、
230004、
220000、
211E21、
200393、
1F43EC、
1E318C、
1D318C、
1C0488、
1B0002、
1A0DB0、
190C2B、
18071A、
17007C、
160001、
150401、
14E048、
1327B7、
120064、
11012C、
100080、
0F064F、
0E1E70、
0D4000、
0C5001、
0B0018、
0A10D8、
091604、
082000、
0740B2、
06C802、
0500C8、
040A43、
030642、
020500、
010808、
00251C、

每当我更改频率时、我只写入13个寄存器,以下是 13个8002MHz 寄存器。 这13个寄存器在初始112个寄存器之后。

220000、
240028、
250304、
260000、
2707D0、
2A0000、
2B0014、
2C32A3、
14C848、
4E00BF、
110110、
2514、
251C、

2008频率下的 MUXOUT 引脚最终被上拉总计2028~2030 μ s 次。 请告诉我是否有问题。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您是否有一些测量图可供分享、以便我们更好地了解您的问题?