This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:适用于 lmk04610的 TICSpro

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1117675/lmk04610-ticspro-for-lmk04610

器件型号:LMK04610

您好!

我想在 TICSpro 的助手(v1.7.5.0)的帮助下配置 lmk04610、但我注意到数据表上的一些寄存器地址不会对软件上的地址进行数学运算。 例如、TICSPRO 中的寄存器 PLL1EN 为0x0110、但数据表中为0x10

我应该选择哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    范周

    当我加载 LMK04610并切换 PLL1EN 时、我会得到 正确的结果。 不确定您的差异是如何发生 的-似乎地址位被修改了。 您是否事先导入了十六进制寄存器? 您能否显示原始寄存器页面并查看 R16上的灰色位?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我之前导入十六进制寄存器、导入会导致不匹配。