This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:当 REFIN 被移除时、锁定检测报告偶发的错误锁定

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1116391/lmx2595-lock-detect-reports-sporadic-false-lock-when-refin-removed

器件型号:LMX2595

您好!

我们在多个平台上使用 LMX2595、发现当 REFin 示波器被移除时、来自 MUX 引脚的锁定检测输出(LD_type=1)会报告错误的锁定转换。 有些器件不执行该操作、有些器件经常执行该操作。 我们有两个评估板、其中一个评估板的功能非常糟糕。

我们发现、降低状态机时钟频率(CAL_CLK_DIV = 3)并增加最大 LD_DLY 值65535会改善这种情况、但不会完全解决。

当输入参考时钟被移除时、是否有办法停止锁定检测报告错误的间或锁定状态?

谢谢、

Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我不知道这个问题。 您的输入频率是多少? 如果您执行寄存器回读、那么从 Rb_LD_VTune 可以得到什么结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的答复。

    我使用的是50MHz 参考时钟。

    Rb_LD_VTune 是否反映 MUX 引脚的状态,或者它是由 IC 中的其他内容定义的?

    我是否正确地说内部状态机使用 REFIN 时钟运行? 如果正确,当 REFIN 信号被移除时,MUX 引脚如何改变状态?

    祝你一切顺利、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    执行 VCO 校准并且 VTune 电压处于可接受的范围(芯片定义)内后、MUXout 引脚应变为高电平、Rb_LD_VTune 应读回= 2 (锁定)。  

    两种方法的锁定状态都是通过 VTune 测量进行实时监控(因为 LD_TYPE = 1)。

    状态机时钟等于 fosc/2^CAL_CLK_DIV。 该时钟主要用于 VCO 校准。 锁定检测和 SPI 编程不需要该时钟。

    在我的实验中、无论我如何移除参考时钟、打开/关闭信号发生器或拔下电缆、我都无法重现您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您对状态机时钟与锁定检测的回复和解释。

    我发现一些 PLL 器件没有这种"特性"、有些器件没有这种"特性"。 您是否能够测试多个 PLL 样本?

    我可以在 TI 评估板上重复此操作、因此我现在将再次执行此操作并向您发送寄存器值。 我发现错误锁定转换非常短、大约为微秒、因此您需要在上升沿触发示波器来捕获它们。

    这一问题对于我们的一位客户来说变得非常严重,因此,是否可以安排与您的电话会议,以便更详细地进行讨论?

    同时、我将为您收集更多数据。

    谢谢、祝您一切顺利、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    之前、您解释过锁定检测和 SPI 不需要 Fosc 即可正常工作。 但是,当我将 LD_DLY 从0设置为65535时,您能解释为什么我从多路复用器输出看到的错误锁定转换要少得多? 如果状态机未运行,更改此值会如何显著改变结果?

    如果我使用 TICS Pro 设置 LMX2595中的寄存 器、然后读取 RB_LD_VTune、我很少看到状态变化。 但是、示波器会在错误锁定转换时持续重新触发。 这是否仅仅是因为 TICS Pro 更新速率非常慢?

    这个问题现在对我们的客户来说非常严重、我真的需要与他人交谈。 每24小时进行一次电子邮件交换并不是一个令人满意的解决方案、因为我们很快就会停止生产。

    谢谢、祝您一切顺利、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    如承诺的那样,寄存器转储:

    R112 0x700000
    R111 0x6F0000
    R110 0x6E0000
    R109 0x6D0000
    R108 0x6C0000
    R107 0x6B0000
    R106 0x6A0000
    R105 0x690021
    R104 0x680000
    R103 0x670000
    R102 0x660000
    R101 0x650011
    R100 0x640000
    R99 0x630000
    R98 0x620000
    R97 0x610888
    R96 0x600000
    R95 0x5F0000
    R94 0x5E0000
    R93 0x5D0000
    R92 0x5C0000
    R91 0x5B0000
    R90 0x5A0000
    R89 0x590000
    R88 0x580000
    R87 0x570000
    R86 0x560000
    R85 0x550000
    R84 0x540000
    R83 0x530000
    R82 0x520000
    R81 0x510000
    R80 0x50000
    R79 0x4F0000
    R78 0x4E02A9
    R77 0x4D0000
    R76 0x4C000C
    R75 0x4B0800
    R74 0x4A0000
    R73 0x49003F
    R72 0x480001
    R71 0x470081
    R70 0x46C350
    R69 0x450000
    R68 0x4403E8
    R67 0x430000
    R66 0x4201F4
    R65 0x410000
    R64 0x401388
    R63 0x3F0000
    R62 0x3E0322
    R61 0x3D00A8
    R60 0x3C0000
    R59 0x3B0001
    R58 0x3A8001
    R57 0x390020
    R56 0x380000
    R55 0x370000
    R54 0x360000
    R53 0x350000
    R52 0x340820
    R51 0x330080
    R50 0x320000
    R49 0x314180
    R48 0x300300
    R47 0x2F0300
    R46 0x2E07FD
    R45 0x2DC8C0
    R44 0x2C3283
    R43 0x2B0000
    R42 0x2A0000
    R41 0x290000
    R40 0x280000
    R39 0x270001
    R38 0x260000
    R37 0x250404
    R36 0x240080
    R35 0x230004
    R34 0x220000
    R33 0x211E21
    R32 0x200393
    R31 0x1F43EC
    R30 0x1E318C
    R29 0x1D318C
    R28 0x1C0488
    R27 0x1B0002
    R26 0x1A0DB0
    R25 0x190C2B
    R24 0x18071A
    R23 0x17007C
    R22 0x160001
    R21 0x150401
    R20 0x14E848
    R19 0x1327B7
    R18 0x120064
    R17 0x110129
    R16 0x100080
    R15 0x0F064F
    R14 0x0E1E70
    R13 0x0D4000
    R12 0x0C5001
    R11 0x0B0018
    R10 0x0A10D8
    R9 0x091604
    R8 0x082000
    R7 0x0740B2
    R6 0x06C802
    R5 0x0500C8
    R4 0x040A43
    R3 0x030642
    R2 0x020500
    R1 0x010808
    R0 0x00251C

    祝你一切顺利、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    让我们脱机。