This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:技术规格检查

Guru**** 2895430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1117345/cdce6214-spec-check

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:CDCE937

你(们)好  

您能不能帮您推荐产品以替换 CY22393

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我明天会回来。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

     CDCE937可以 替代  CY22393。 请参阅快速比较表:

    CDCE937   CY22393
    PLL 数 3. 3.
    输出数 7. 6.
    输出电源 2.5V 或3.3V 3.3V
    最大输出频率 230 MHz 200 MHz
    峰峰值周期抖动 120ps (典型值) 400ps (典型值)
    封装 20引脚 TSSOP 封装 16-TSSOP
    封装尺寸 6.5mm x 4.4mm 5.0mm x 4.4mm

    此致、

    Jennifer