This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:无输出

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114509/lmk04828-no-output

器件型号:LMK04828

大家好、

以下是我们的一位客户提出的问题、我将其转发如下。  请提供您的指导。

该芯片配置为双锁相环模式、时钟输出引脚未检测到时钟信号、寄存器配置参数如下

R0 (INIT) 0x000080
R0 0x000010
R2 0x000200
R3 0x000306
R4 0x0004D0
R5 0x00055B
R6 0x000600
R12 0x000C51
R13 0x000D04
R256 0x01000A
R257 0x010155
R258 0x010255
R259 0x010300
R260 0x010402
R261 0x010500
R262 0x0106F1
R263 0x010711
R264 0x01080A
R265 0x010955
R266 0x010A55
R267 0x010B00
R268 0x010C02
R269 0x010D00
R270 0x010EF9
R271 0x010F71
R272 0x011008
R273 0x011155
R274 0x011255
R275 0x011300
R276 0x011402
R277 0x011500
R278 0x0116F9
R279 0x011700
R280 0x011802
R281 0x011955
R282 0x011A55
R283 0x011B00
R284 0x011C02
R285 0x011D00
R286 0x011EF9
R287 0x011F33
R288 0x012008
R289 0x012155
R290 0x012255
R291 0x012300
R292 0x012402
R293 0x012500
R294 0x0126F9
R295 0x012700
R296 0x012808
R297 0x012955
R298 0x012A55
R299 0x012B00
R300 0x012C02
R301 0x012D00
R302 0x012EF9
R303 0x012F00
R304 0x01300A
R305 0x013155
R306 0x013255
R307 0x013300
R308 0x013402
R309 0x013500
R310 0x0136F1
R311 0x013751
R312 0x013800
R313 0x013900
R314 0x013A1F
R315 0x013BFF
R316 0x013C00
R317 0x013D08
R318 0x013E03
R319 0x013F00
R320 0x01400F
R321 0x014100
R322 0x014200
R323 0x014340
R324 0x014400
R325 0x01457F
R326 0x014600
R327 0x01471A
R328 0x01481B
R329 0x014913
R330 0x014A00
R331 0x014B16
R332 0x014C00
R333 0x014D00
R334 0x014EC0
R335 0x014F7F
R336 0x015003
R337 0x015102
R338 0x015200
R339 0x015300
R340 0x015401
R341 0x015500
R342 0x015604
R343 0x015700
R344 0x015804
R345 0x015900
R346 0x015A04
R347 0x015BD4
R348 0x015C20
R349 0x015D00
R350 0x015E00
R351 0x015F0B
R352 0x016000
R353 0x016104
R354 0x016244
R355 0x016300
R356 0x016400
R357 0x016501
R369 0x0171AA
R370 0x017202
R380 0x017C15
R381 0x017D33
R358 0x016604
R359 0x016700
R360 0x016832
R361 0x016959
R362 0x016A20
R363 0x016B00
R364 0x016C00
R365 0x016D03
R366 0x016E13
R371 0x017300
R386 0x018200
R387 0x018300
R388 0x018418
R389 0x018500
R392 0x018800
R393 0x018900
R394 0x018A00
R395 0x018B00
R8189 0x1FFD00
R8190 0x1FFE00
R8191 0x1FFF53

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    问题到底是什么?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    客户 反馈说他已经解决 了前面提到的问题、这是 他的测试设备的问题。 然而,出现了一个新问题。  LMK04828 PLL1的 CLKIN_SEL_MODE 中的自动模式无法使用。   断开 clkin0信号源后、芯片不会自动切换到 CLKin1以开始工作。 以下 屏幕截图是 HIS 配置:  

     寄存器配置:

    R0 (INIT) 0x000080
    R0 0x000004
    R2 0x000200
    R3 0x000306
    R4 0x0004D0
    R5 0x00055B
    R6 0x000600
    R12 0x000C51
    R13 0x000D04
    R256 0x01000A
    R257 0x010155
    R258 0x010255
    R259 0x010300
    R260 0x010402
    R261 0x010500
    R262 0x010670
    R263 0x010711
    R264 0x01080A
    R265 0x010955
    R266 0x010A55
    R267 0x010BB1
    R268 0x010C22
    R269 0x010D00
    R270 0x010E78
    R271 0x010F11
    R272 0x01100A
    R273 0x011155
    R274 0x011255
    R275 0x0113B1
    R276 0x011422
    R277 0x011500
    R278 0x011678
    R279 0x011733
    R280 0x01180A
    R281 0x011955
    R282 0x011A55
    R283 0x011BB1
    R284 0x011C22
    R285 0x011D00
    R286 0x011E79
    R287 0x011F03
    R288 0x012012
    R289 0x012155
    R290 0x012255
    R291 0x0123B1
    R292 0x012422
    R293 0x012500
    R294 0x012678
    R295 0x012755
    R296 0x012808
    R297 0x012955
    R298 0x012A55
    R299 0x012B00
    R300 0x012C02
    R301 0x012D00
    R302 0x012EF9
    R303 0x012F00
    R304 0x01300A
    R305 0x013155
    R306 0x013255
    R307 0x013300
    R308 0x013402
    R309 0x013500
    R310 0x013670
    R311 0x013711
    R312 0x013800
    R313 0x013903
    R314 0x013A02
    R315 0x013B80
    R316 0x013C00
    R317 0x013D0E
    R318 0x013E03
    R319 0x013F04
    R320 0x01400F
    R321 0x014100
    R322 0x014200
    R323 0x014321
    R324 0x0144FF
    R325 0x01457F
    R326 0x014638
    R327 0x01474A
    R328 0x01480B
    R329 0x01490B
    R330 0x014A02
    R331 0x014B16
    R332 0x014C00
    R333 0x014D00
    R334 0x014EC0
    R335 0x014F7F
    R336 0x015003
    R337 0x015102
    R338 0x015200
    R339 0x015300
    R340 0x015401
    R341 0x015500
    R342 0x01560A
    R343 0x015700
    R344 0x01580A
    R345 0x015900
    R346 0x015A0A
    R347 0x015BD4
    R348 0x015C20
    R349 0x015D00
    R350 0x015E00
    R351 0x015F0B
    R352 0x016000
    R353 0x016104
    R354 0x016244
    R355 0x016300
    R356 0x016400
    R357 0x016501
    R369 0x0171AA
    R370 0x017202
    R380 0x017C15
    R381 0x017D33
    R358 0x016600
    R359 0x016700
    R360 0x016832
    R361 0x016959
    R362 0x016A20
    R363 0x016B00
    R364 0x016C00
    R365 0x016D00
    R366 0x016E13
    R371 0x017300
    R386 0x018200
    R387 0x018300
    R388 0x018400
    R389 0x018500
    R392 0x018800
    R393 0x018900
    R394 0x018A00
    R395 0x018B00
    R8189 0x1FFD00
    R8190 0x1FFE00
    R8191 0x1FFF53

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    要在自动模式下启用输入时钟、 将 CLKIN_SEL_MODE 设置为->4和 LOS_EN ->1。  

    在附加的文件中、LOS_EN 为0、似乎未启用自动模式。

    请遵循数据表中的第9.3.5.3节、其中显示了自动模式下时钟选择的顺序。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    客户 已经按照您所说的那样修改了寄存器、但仍然无法实现开关功能。  还有什么原因呢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我将签入该实验、并返回给您。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    很抱歉耽误你的时间。

    在执行自动选择 CLKinx 时、器件未进入保持模式。 因此、在更改 CLKinx 或关闭第一个 CLKIN 时看到解锁。

    要进入保持模式、请启用 HOLDOW_PLL1_DET [1]、当 PLL1解锁时、它将进入保持模式。

    更新了随附于此处的配置文件 FYR。

    e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_Auto_5F00_SEL_5F00_CLKinx.txt

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ajeet、

    客户很久没有反馈、我觉得自己的问题已经解决了。

    感谢您的支持。

    此致、

    Amy