This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:输入信号要求

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1117180/lmx2594evm-input-signal-requirement

器件型号:LMX2594EVM

您好、支持团队

我阅读了数据表、我发现输入信号需要是方波、因为它具有占空比和上升/下降沿的要求。

但在数据表 8.1.1 OSCin 配置中、我发现有正弦波。

我可以输入正弦波作为参考信号吗?  

如果可以的话、还有其他要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正弦波或方波都是可以接受的。 最好使用方波、因为它的边沿速率较高、这可能导致较低的 PLL 噪声。 当频率较低时、这一点更为明显。 例如、如果您的参考时钟频率为100MHz、则正弦波或方波时钟的 PLL 噪声没有显著差异。