This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:LMK00304在 HCSL 输出模式下仅具有1MHz 至20MHz 的附加 RMS 抖动参数、是否存在12kHz 至20MHz (或10kHz 至20MHz)的任何附加 RMS 抖动参数?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115507/lmk00304-lmk00304-only-has-the-additive-rms-jitter-parameter-of-1mhz-to-20mhz-in-hcsl-output-mode-is-there-any-additive-rms-jitter-parameter-of-12khz-to-20mhz-or-10khz-to-20mhz

器件型号:LMK00304

LMK00304在 HCSL 输出模式下仅具有1MHz 至20MHz 的附加 RMS 抖动参数、是否存在12kHz 至20MHz (或10kHz 至20MHz)的任何附加 RMS 抖动参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表具有3行附加抖动规格。 请参阅第一行:

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     Julian 发布的表实际上是针对 LVPECL 输出模式。 对于集成带宽为12kHz 至20MHz 的 HCSL、附加抖动通常为48fs。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  对于另一个问题,在 LMK00304规格中、我找不到从上电到缓冲器稳定输出时钟的时间参数。 我们的设计中有明确的时序要求(<10ms)。 您能否提供相关参数、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在稳定 VDD 之后、当信号被施加到输入上时、输出将在"tpd"(传播延迟时间)之后输出一个信号。

    输出时钟的稳定性/精度由输入源决定。

    此致、

    Julian