This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 LMX2487 EVM 重新编程到 LMX2485E EVM

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E, LMX2487, LMX2487E, LMX2485, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1117041/reprogramming-lmx2487-evm-to-lmx2485e-evm

器件型号:LMX2485
Thread 中讨论的其他部件: LMX2487LMX2487EUSB2ANY

您好、Y'all、

由于 LMX2485E 评估板已停产、因此我尝试按照之前的论坛主题(https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692146/lmx2485e-evm-availability/2560693?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX2485#2560693)取出 LMX2487 PLL 芯片、并将其替换为 LMX2487评估板上的 LMX2485 PLL 芯片。 我还替换了手册中的不同电阻器和电容值、使 LMX2487E 进入 LMX2485E ( https://www.ti.com/lit/ug/snau137b/snau137b.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1657585772198&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com%252F 的第10页)。 采用 KluPin LMX2487转 LMX2485 (较旧的(2012)电路板版本)控制190MHz 的外部合成器是有道理的、因为我们不使用额定频率更高的晶体 VCO。  但是、2017年更新的评估板不起作用。 用于与计算机通信的 PIN 布局看起来不同、我想知道是否需要使用较新的 LMX2487E 板版本更改某些内容、或者 usb2any 连接是否不同?  

也许我很疯狂、其他事情也有问题、但我想在深入研究之前获得专家意见。

谢谢、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您是否比较过旧版本 EVM 和新 EVM USB2ANY 连接? 如果您已经有、请共享旧版本的原理图进行比较。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal