This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NC 引脚

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114980/nc-pins

器件型号:LMK04208

您好!

在 LMK04208的 NC 引脚数据表中、说明为"无连接。 这些引脚必须保持悬空。" 您能否确认这些引脚是否在内部连接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NC 引脚可以在内部连接、并且希望避免外部连接造成的任何干扰。 这就是为什么这些引脚必须悬空的原因。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 但是、我需要确认引脚是内部连接的、因为我希望避免电路板上出现任何浮点金属。 请确认吗?

    谢谢
    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    我将从设计方面进行检查、并将很快返回给您。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    大多数“N/C”引脚没有内部连接,只有少数引脚有内部连接。

    为确保正常运行,您应将所有“N/C”引脚保持悬空,以防止出现潜在问题。

    请勿将任何部件连接到 N/C 引脚。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我说过的、我希望避免金属悬空、这就是我要将这些引脚(从内部或外部连接到 GND 或通过下拉电阻)的原因。

    能否通过内部连接将1MEG 下拉电阻器连接到 N/C 引脚上的 GND?

    谢谢
    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    我将就此向您返回。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal