This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:输入时钟的最大抖动

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115876/lmk03328-maximum-jitter-for-the-input-clock

器件型号:LMK03328

尊敬的技术支持团队:

我的目标器件是 LMK03328。

输入时钟(PRIREF_P / N 和 SECREF_P / N)的最大抖动是多少?

数据表中未找到输入时钟的最大抖动。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    数据表未指定输入时钟抖动、但您可以使用 PLLatinum Sim 工具优化输入时钟抖动以满足所需的输出时钟抖动要求。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajeet Pal、

    感谢你的答复。

    我检查 PLLatinum 仿真工具、它似乎仅使用下面的 OSC。

    它是否具有用于(PRIREF_P / N 和 SECREF_P / N)的 LVDS (差分)和 LVCMOS (单端)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    LMK03328将 OSCin 用作 PLL 的 PRIREF 或 SECREF、因此仅可考虑将 PLLatinum Sim 工具中的 OSC 噪声用于这些输入基准。

    您可以输入作为使用测量值或加载预期输入信号的相位噪声数据、并可以在 PLLatinum 仿真工具中进行仿真。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal