请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04803 您好!
我使用 LMK04803来生成时钟。
模式:单 PLL、内部 VCO、0延迟
输入时钟:40MHz;μ s
输出时钟:80MHz (11个通道)。
参数 "PLL2_N_CAL" 是不同的:
TICS 专业版:
代码加载程序:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.