This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:LMK61E2-I5SIAR 和 LMK61E2-I1SIAR 之间的差异

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1116514/lmk61e2-difference-between-lmk61e2-i5siar-and-lmk61e2-i1siar

器件型号:LMK61E2

您好!

你好。 LMK61E2-I5SIAR 和 LMK61E2-I1SIAR 有何区别? 请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、  

    两个 OPN 之间的差异是其默认配置随默认频率而不同。 对于 I5、默认频率和格式为103MHz HCSL、采用8引脚7.0mm x 5.00mm 封装尺寸、其中 I1包含100MHz HCSL 默认频率、且封装尺寸相同。

    谢谢、

    亚历山大