This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:RFout 和 SysrefReq 的延迟

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115473/lmx2615-sp-delay-of-rfout-and-sysrefreq

器件型号:LMX2615-SP

尊敬的 TI 团队:

我们对 RFoutA/B 和延迟有疑问。

 

我们希望按如下方式使用输出、如 LMX2615的数据表图29。

在这种情况下有可能吗?

 

RFoutA1GHz

RFoutB使用 SysRefReq 引脚(3kHz)、SYSREF 输出 会增加 500ps (1/2 RFoutA 时钟)延迟

 

而且、我们希望不时更改 RFoutB 中的延迟量。 (如果可能、每1k 到3kHz)  

当 RFoutB 延迟设置被改变时、RFout A/B 的运行方式是怎样的?

此时是否有噪音?  需要停止输出?

是延迟步长仅为9ps、如"表14中所示。 SYSREF 设置"?  可以更改吗?

从表14&15中、 RFoutB 延迟计算为 SysRef 延迟= 9ps * SYSREFPHASESHupLIFT (= 0 ~ 247)。

例如、500ps≒9ps * 55

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中继器模式下的 SYSREF 与 RFoutA 一起可用。 此外、LMX2615还可以 选择使用 SYSREFPHASESHupLIFT 在中继器模式下提供 SYSREF 延迟、或者您已经将输入移至 LMX 设备。 通过计算、可以使用此方法实现500ps 延迟。

    在延迟调整期间不应存在任何问题、但对于 JESD204B 时钟功能、通常会 将 SYSREF 用于短时间或用于稍后建立链路的脉冲、为了避免与 RFoutA 信号发生杂散/串扰、SYSREF 可以关闭。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal